drylin W
igus NEWS für deine Maschine. Das neue Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen kann deine Maschinentür mit bis zu 200kg sanft gleiten lassen.
Wie wir dies bei igus mit i.Cee lösen, unserm smart plastics Angebot für Predictive Maintenance, wollen wir uns heute ganz konkret anschauen. Nochmal zusammengefasst bietet dieses intelligente Linearsystem eine integrierte Verschleißmessung inkl. Meldung vorausschauender Wartungsinformationen.
drylin Linearführungssysteme müssen im Dauerbetrieb oder auch in abrasiven Umgebungen extremen Bedingungen standhalten. Damit die Linearführungen schmiermittelfrei gleiten können, setzt igus auf Linearlager aus Hochleistungskunststoffen. Doch wann muss ich das Lager tauschen? Hier hilft der smarte Linearschlitten von igus weiter. Durch intelligente Sensoren bekommt der Instandhalter auf Knopfdruck eine Information über den Wartungsbedarf.
Wer möchte nicht seine Technik in der Maschine verbessern, dabei Geld und Zeit sparen und gleichzeitig auch noch die Umwelt schonen? drylin® Austauschlager sind das Tool für Konstrukteure und Ingenieure um genau das zu erreichen. Was sind Austauschlager? drylin® Austauschlager sind Lineargehäuse mit austauschbaren Lineargleitlagern. Die von uns produzierten Bauteile sind seit über 50 Jahren […]
Warum das Thema Länge von Linearschienen? Ist das nicht egal, denn die hängt ja von jeder Anwendung und Einbauort ab? Ja, stimmt genau… Die Länge ist immer anders und individuell. Keine Anwendung gleicht der anderen. Nehmen wir mal an, wir bauen ein Möbelstück und suchen eine Linearführung. Der verfügbare Platz innerhalb des Tisches erlaubt nur […]
Kamera Slider für eine ruhige Kameraführung und eine perfekte Aufnahme mit Hilfe von Linearführungen von igus.
Ob bei einer Schweißkonstruktion bei einem Zweiwegefahrzeug, oder im Interieur eines Doppelstockwagens; überall muss man mit Toleranzen arbeiten und diese ausgleichen können. Besonders wenn Linear-, Schwenk- oder Drehbewegungen weiterhin problemlos funktionieren sollen. Bei Bahnbaufahrzeugen oder im Bereich der Kommunalfahrzeuge von Verkehrsbetrieben gibt es häufig Linearführungen, die durch Temperatureinfluss, Fertigungs- und Montagetoleranzen in ihrer Leichtgängigkeit beeinträchtigt […]
In Fleisch- und Fischverarbeitungsmaschine aber auch in der Obst- und Gemüseindustrie und in der Abfülltechnik wird regelmäßig & intensiv gereinigt. Überall wo Lebensmittel geschnitten, portioniert, abgefüllt, transportiert oder verpackt werden ist die Hygiene und häufige Reinigung ein wichtiges Thema. Wenn im Reinigungsprozess aggressive Chemikalien eingesetzt werden, muss bei den eingesetzten Maschinenkomponenten eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit […]