igus verbindet Industrie 4.0 mit manueller Verschleißkontrolle an Linearschlitten
Ingo Urbach | 17. April 2020

Ist Industrie 4.0 immer digital? – Diese Frage stellt man sich, wenn man den neuen drylin® W-isense-Linearschlitten mit LED-Anzeige genauer betrachtet. Obwohl durch die igus isense Technologie in unseren Gleitfolien die Anbindung an ein Online-System für vorausschauende Wartung möglich ist, haben wir nach einer Lösung gesucht diese, ohne teure Integration eines 4.0 Systems im Unternehmen möglich zu machen.
Was kann der LED Schlitten besser als andere Industrie 4.0 Lösungen im Bereich Lineartechnik?
„Vor allem die Integration“ sagt Michael Hornung, Produktmanager und Verantwortlicher Mitarbeiter für den Bereich Linear- und Antriebstechnik bei igus und ergänzt: „aber nicht nur das, die im Schlitten verbauten isense Gleitfolien sind der eigentliche clou – Den Schritt zum LED Schlitten haben wir für alle Unternehmen gemacht die keine Zeit für einen langen Integrationsprozess der Maschinen in einem eigenen System haben. Wir wissen um die Schwierigkeiten dabei. Das fängt beim Datenschutz an und hört bei der Wartung auf. Deshalb wollten wir eine möglichst sichere und einfache Möglichkeit der vorausschauenden Wartung bieten, ohne online gehen zu müssen. Die Gleitfolie hat im inneren einen Kontakt. Wird dieser durch die Gleitbewegung unterbrochen, leuchtet die Rote LED bei Knopfdruck am Schlitten auf. Ist der Kontakt intakt, leuchtet es Grün. Wenn der Kontakt erreicht ist, hat der Kunde also noch etwas Zeit, bevor die Gleitfolie ganz aufgebraucht ist. Er kann nach einem geeigneten Zeitpunkt schauen und bestimmen, wann die Wartung erfolgen soll.“
Vorteile des igus LED Linearschlittens:
- Schneller Offlinecheck per Knopfdruck
- Einfache Handhabung und Visualisierung durch LED
- Für drylin® W-Profilführungen und Linearmodule
- Verfügbar in 2 Baugrößen: 10 und 16
- Set an Austauschlagerfolien ab Lager lieferbar
- Lagerwechsel mit praktischem Montagetool
Der LED Linearschlitten ist ab sofort erhältlich und kann per Email oder dieses Formular unverbindlich angefragt werden, auch bei Fragen stehen wir natürlich gerne bereit diese zu beantworten. Wer einfach mehr über den isense LED Schlitten erfahren möchte, bekommt auf unserer Homepage mehr Informationen.