Die Prismenführung drylin NV besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil, in dem ein Gleitschlitten in der Prismengeometrie verfährt. Der leichte Linearschlitten ist aus Vollkunststoff, gefertigt aus dem Polymer iglidur J. Auf der Unterseite befinden sich auf beiden Seiten Gleitelemente mit Federvorspannung. Die Vorspannung kann man fühlen. Der Schlitten wird in die Innengeometrie eingefädelt und bei den Vorspannungsgleitelementen leicht eingedrückt.
Wie schiebe ich einen Prismenschlitten mit Vorspannung in das Schienenprofil?
Verwandte Fragen
- Gibt es igus Stücklisten zu 3D Druckern?
- Linearlager fetten? Nein danke!
- Linearschlitten selbst bauen, geht das?
- Montage und Spieleinstellung Linearschlitten QWE
- Sind leichte Linearführungen die Zukunft?
- Gibt es igus Stücklisten zu 3D Druckern?
- Was muss ich bei der Montage einer zylindrischen Gewindemutter aus Kunststoff beachten?
- Was muss ich bei der Montage einer Gewindemutter mit Flansch beachten?
- Kann ein Gleitgewindetrieb ein Kugelgewinde ersetzen?
- Darf ich igus Gewindetriebe schmieren?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!