Eine einfache Frage, aber oft findet man hierzu nur komplexe technische Antworten. Ganz simpel gesagt ist eine Linearführung ein Hilfsmittel, „etwas“ auf geradem Weg von Position A zu Position B zu bringen. Dieses Etwas kann eine Schiebetür eines Schrankes sein; es kann für einen Positions- oder Perspektivwechsel einer Kamera sein; für eine Glasflasche, die abgefüllt wird; für eine Verpackung, bei der im nächsten Schritt ein Label aufgeklebt wird, ebenso wie für eine Sitzverstellung in einem Fitnessgerät. Alles gerade und auf dem kürzesten Weg mithilfe einer Linearführung, die aus Führungsschienen oder Rundwellen besteht, auf denen ein oder mehrere Linearschlitten/-lager bewegt werden. So einfach kann es sein. Und wenn man zudem Linearführungen ohne aufwendiges Lesen von Handbüchern und Anleitungen „einfach“ einsetzen möchte, ohne auf Wartung achten zu müssen, umso besser. Welche Linearführungen diesen Komfort bieten: https://www.igus.de/info/drylin-linearsysteme-online-kaufen
Was ist eine Linearführung?
Verwandte Fragen
- Gibt es igus Stücklisten zu 3D Druckern?
- Linearlager fetten? Nein danke!
- Linearschlitten selbst bauen, geht das?
- Montage und Spieleinstellung Linearschlitten QWE
- Sind leichte Linearführungen die Zukunft?
- Gibt es igus Stücklisten zu 3D Druckern?
- Was muss ich bei der Montage einer zylindrischen Gewindemutter aus Kunststoff beachten?
- Was muss ich bei der Montage einer Gewindemutter mit Flansch beachten?
- Kann ein Gleitgewindetrieb ein Kugelgewinde ersetzen?
- Darf ich igus Gewindetriebe schmieren?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!