Vor der Inbetriebnahme eines e-kettensystems müssen die Leitungen so eingestellt werden, dass sie sich in Längsrichtung und im Radius frei in der Kette bewegen können. Elektrische Rundleitungen müssen beidseitig zugentlastet werden.

Auf langen Verfahrwegen und im Projektgeschäft wird empfohlen regelmäßig zu kontrollieren, ob die Leitungen korrekt liegen und sich frei bewegen können. Wird dies nicht getan, besteht das Risiko, dass sie sich an den Öffnungsstegen im Innenradius aufscheuern und somit vorzeitig ausfallen. Das CF.P System erkennt bereits eine Erhöhung der Zugkraft, wenn die erste Leitung am Öffnungssteg anliegt, und kann so frühzeitig eine Warnmeldung ausgeben. Somit lassen sich hohe Kosten durch einen Totalausfall vermeiden.