Eine e-kette hat immer die gleiche Länge. Aber stimmt das auch? Im Innenradius ist sie kürzer, und im Außenradius ist sie länger. Und dann gibt es die neutrale Phase, hier hat die e-kette tatsächlich immer die gleiche Länge, egal ob sie komplett flach auf dem Boden liegt, eingerollt ist, oder für eine Anwendung gleitend eingebaut ist.
Durch diese neutrale Phase wird mithilfe von speziellen Trennstegen ein Seil geführt für die EC.B Bruchüberwachung. Am Mitnehmer ist das Seil mit einem Sensor verbunden, der Längenänderungen messen kann. Da das Seil in der neutralen Phase ist, wird der Sensor im Normalbetrieb nichts feststellen.
Wenn die Kette aber bricht, dann wird sie, und damit auch das Seil länger. Der Sensor sendet ein Signal und die Anlage kann innerhalb von Sekunden abgeschaltet werden um einen größeren Schaden zu vermeiden.