Es existieren folgende Anschlusstechniken: Schraub-Anschlusstechnik Axialschraub-Anschlusstechnik Crimp-Anschlusstechnik Käfigzugfeder-Anschlusstechnik Löt-Anschlusstechnik Schneidklemm-Anschlusstechnik Wickel-Anschlusstechnik Einpress-Anschlusstechnik Lichtwellenleiter-Anschlusstechnik Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Um einen Abrieb der Leitungen zu vermeiden, wird eine Platzreserve zwischen der Leitung und der Kette empfohlen. Dazu orientiert man sich an der Innenhöhe der Kette und am Durchmesser der Leitung. Allgemein gelten folgende Formeln: Elektrische Leitungen: Innenhöhe -10% Hydraulikschläuche: Innenhöhe – 20% Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Leitungen, die in Bewegung sind, werden gestaucht und gedehnt. Das nennt man Relativbewegung. Diese Relativbewegung muss abgefangen werden, um zu vermeiden, dass die Leitungen sowie die angeschlossenen Stecker, Kontakte und die dazugehörigen Peripherien unter ständiger Beanspruchung stehen. Geht eine Zugkraft durch die Leitung, z.B. direkt auf einen Kontakt, so könnten die Anschlüsse beschädigt werden. Die […]
Die Anordnung der Leitungen und Schläuche ist für die Lebensdauer des e-ketten Systems sehr wichtig.
Eine Zugentlastung ist eine mechanische Schutzvorrichtung an elektrischen Leitungen. Mithilfe einer Zugentlastung wird die Verbindung zwischen einer Leitung und dem Endstück gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Dazu werden Leitungen auf die Anwendung abgestimmt und mit Klemmelementen befestigt. Folgende Zugentlastungslösungen sind u.a. möglich: C-Profile CFX Bügelschellen chainfix Kettenkämme CFU Wabenzugentlastung Zugentlastungstrennstege CFV Zugentlastung stufenförmig CFN Nuggets, Zugentlastungsstein […]
Ein Produkt mit Schutzart IP54 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz sowie Schutz gegen Staub in schädigender Menge. Zudem ist es vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ein Produkt mit IP44 ist sowohl vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (mit einer Größe über 1 mm) als auch vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Theoretisch stimmt das. Allerdings ist dieser Effekt nicht relevant und eher zu vernachlässigen. Viel wichtiger ist der Umstand, dass Leitungen in vertikalen und hängenden Anwendungen eine maximale Zugkraft nicht überschreiten dürfen. Die maximal zulässige Zugkraft bei Standardleitungen beträgt 15 N/mm² Querschnitt der Hauptader. Durch besonderen Aufbau mit Tragorganen können viel höhere Belastungen erzielt werden. Gefällt […]
GOF & PCF Fasern lassen sich nur unter enormen Aufwand und Equipment im Feld konfektionieren. Da die Fehlerquellen, Verunreinigungen, Spleißfehler etc. sehr hoch sind, wird dem Kunden meist davon abgeraten. Außerdem sind für das Konfektionieren teures Spezialwerkzeug und Fachkenntnisse gefordert. Bei den Kunststofffasern (POF) hingegen, kann die Konfektionierung unter einfachen Bedingungen und Werkzeugen auch im Feld […]