iglidur Werkstoffe sind äußerst vorteilhaft für den Bereich Medizintechnik. Zu ihren Vorzügen gehören die Sauberkeit durch die wegfallende Schmierung oder die Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion. Auch eignen sich die Werkstoffe durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme und damit gutes Ausgasungsverhalten für den Einsatz im Vakuum oder in Reinräumen; spezifische Nutzungsmöglichkeiten in der Medizintechnik hängen aber von den jeweiligen […]
Bei über 60 verschiedenen iglidur Werkstoffen und zahllosen Kunststoff- oder Metallgleitlagern anderer Anbieter kann die Entscheidung für das erwünschte Gleitlager schon mal schwierig werden. Wir kennen die Probleme bei der Auswahl für immer neue Lagerstellen gut. Aus diesem Grund haben wir in enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden das iglidur Expertensystem entwickelt. Auf Basis von Millionen […]
Gleitlager mit einem ungeplanten Verschleiß am Außendurchmesser oder solche, die die Aufnahmebohrung beschädigen, weisen in der Regel unzureichenden Presssitz auf und haben sich aus diesem Grund in der Aufnahme gedreht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen: durch die Wahl eines temperaturbeständigeren Werkstoffs mit einer geringeren Wärmeausdehnung, durch einfaches Einkleben des Gleitlagers in die […]
Ein Aufreiben oder Aufbohren von iglidur Gleitlagern ist ohne Weiteres möglich und kann sich sogar positiv auf die Einlaufphase – also die Reibeigenschaften im Neuzustand – auswirken. Werkstoffe mit hohem Faseranteil können bei der Bearbeitung jedoch rauer werden bzw. ausfransen. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
iglidur Gleitlager werden durch den Presssitz in der untermaßigen Aufnahmebohrung gehalten. Bestimmte Anwendungsparameter wie hohe oder besonders niedrige Temperaturen können jedoch dafür sorgen, dass der Presssitz – zumindest temporär – verringert wird. In diesem Fall empfiehlt es sich, konstruktive Maßnahmen zu ergreifen, etwa durch die Verwendung von Bundbuchsen, anderen Bauformen oder einem entsprechend besser geeigneten iglidur Werkstoff […]
Unter „tempern“ versteht man die Wärmebehandlung von Werkstoffen über einen längeren Zeitraum. Bei Gleitlagern hilft dieser Bearbeitungsschritt, mechanische Spannungen im Bauteil abzubauen und somit den Presssitz in der Anwendung zu sichern bzw. zu verbessern. Die Dauer und Intensität der Behandlung hängt dabei stark von der jeweiligen Zusammensetzung des Werkstoffs ab. Wir haben diesem umfassenden Thema […]
Wenn das iglidur Gleitlager – dieser Tipp gilt gleichfalls für andere Kunststoffgleitlager – frühzeitig ausfällt oder nicht mehr richtig arbeitet, lohnt eine nähere Betrachtung des ausgetretenen Staubs. Ist dieser metallischen Ursprungs, ist in der Regel nicht das Gleitlager die Ursache des Problems, zumindest nicht direkt. Ein Hauptvorteil von iglidur Gleitlagern ist der Wegfall zusätzlicher Schmierung. Viele übersehen […]
Für eine komplikationsfreie und einfache Montage unserer Gleitlager empfehlen wir – eine gratfreie saubere Aufnahmebohrung, idealerweise mit leichter Anfasung – die Bohrungstoleranz H7 – den Spielraum des Einpressübermaßes vom Gleitlager in Relation zur Bohrung nicht größer als 2 % zu bemessen – eine Montage mittels ebenen Stempels ohne Zentrier- oder Kalibrierdorn Gefällt mir +1 Gefällt […]
Das hängt von der Größe des Drehkranzes ab. Die maximale Belastung des aktuell größten iglidur PRTs, PRT-01-300, beträgt statisch in axialer Richtung 150 kN, was einem Gewicht von 15 t entspricht. Dynamisch beträgt die Tragzahl 90 kN. Für das kleinste Modell, PRT-02-20 – Anwendungen mit geringen Belastungen bei gleichzeitig hohem Kostendruck –, liegt die maximale Belastung bei 13 kN statisch […]
Tatsächlich hängt das, was man unter Tragfähigkeit versteht, vor allem von der Relation aus tragender Fläche und der zu tragenden Last ab. So kann ein Gleitlager mit einer großen Tragfläche mehr Last aufnehmen als eines mit kleiner. Das heißt, der Innendurchmesser – also der Wellendurchmesser – und die Länge des Lagers entscheiden über die Tragfähigkeit, […]