Ein Service-Loop dient dazu Leitungen und Schläuche in hängenden Anwendungen z.B. als Energiezuführung am Top Drive zu führen. Hierzu werden die Leitungen häufig in einem Schlauchpaket miteinander vergossen. Die Alternative zum Service-Loop Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop als Alternative zum […]
igus konstruiert e-ketten so, dass sie eine geringe Geräuschentwicklung haben. Ein Gutachten des TÜV Rheinland bestätigt: Beispielsweise die Serie E6.1 liegt hat einen gemessenen Schalldruckpegel von nur 37 dB(A). Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Es ist eine Herausforderung, Energie-, Daten- und Medienleitungen in Maschinen mit schrägen Achsen zu führen. Das Mittel der Wahl in der Vergangenheit: Stahlketten. Ihre größten Nachteile allerdings: Sie sind schwer. Die ständige Vibration führt zu massivem Verschleiß im Bereich der Bolzen. Immer wieder kommt es zu einer Deformation der Stege, zu einer Lösung einzelner Glieder […]
e-ketten sind kompakt und erhöhen Zuverlässigkeit und Produktivität von Anlagen. Faltet sich die Kette, erreichen Ober- und Untertrum eine Höhe von rund 800 Millimetern. Leitungen und Schläuche sind dabei sicher mit Innentrennstegen geführt, sodass sie sich nie überkreuzen und miteinander verheddern können. Das Risiko eines Kabelbruchs: auf ein Minimum reduziert. Anders Leitungen, die in Festoons […]
e-ketten sind nahezu wartungsfrei und können jahrelang ohne Probleme laufen. Sie erfordern lediglich eine visuelle Inspektionen, um sicherzustellen, dass sich das System in einem betriebsfähigen Zustand befindet. Anders Stromschienen. Sie bestehen aus Komponenten, die regelmäßige Überprüfung erfordern – darunter die an den Stromabnehmern installierten Schuhe. Das Problem: Um diese Bauteile zu warten, muss der Anwender die […]
In der Krantechnik kommen am häufigsten e-ketten der Familie E4 und die Rollen der Energiekette P4 zum Einsatz. Sie sind normkonform und universell einsetzbar – über 30.000 Krane weltweit sind mit diesen igus Energieketten ausgerüstet. Im Vergleich zu Festoons und Stromschienen sind die e-ketten energiesparsamer, verschleißbeständiger und wartungsärmer. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Damit Maschinen vibrationsarm und somit zuverlässig und präzise arbeiten können, müssen Konstrukteure in Energieführungsketten den sogenannten Polygoneffekt in den Griff bekommen. Wenn die Kette im Biegesegment nicht vollständig rund abläuft, wird aus einem Kreis, der für die Bewegung optimal wäre, ein Vieleck (Polygon). Bei der Abwickelung der Kettenglieder kommt es zu Erschütterungen in Längs- und […]
Um die Präzision von Maschinen und Anlagen nicht negativ zu beeinflussen, sollten Energieführungen vibrationsarm sein. Marktübliche Modelle weisen allerdings erhebliche Unterschiede im Schwingungsverhalten auf. Wie stark schwingen Energieführungsketten verschiedener Hersteller? Das wollte das Laboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) der RWTH Aachen herausfinden. Die Forscher haben fünf Ketten auf einen Prüfstand getestet: die beiden Energieketten […]
Die Mittellasche ist eine zusätzliche Lasche, welche mittels Öffnungsstegen mit den beiden Außenbändern verbunden wird. Die Mittellasche erhöht die mögliche Traglast (+50% pro Mittellasche) einer E4 Energiekettenserie und ermöglicht außerdem Breiten von bis zu 3.000mm. Für weitere Informationen sprechen Sie uns an! Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Bei einer Längenüberschreitung laut dem FLG Diagramm (Füllgewicht, Verfahrweg) einer Serie überschritten, gibt es die folgenden Möglichkeiten: 1. Eine stabilere e-kette wählen. Beispiel: E4.42, Zusatzgewicht 15 Kg/m; Verfahrweg/Freitragende Länge: 5m/2,5m Unter diesen Voraussetzungen befindet sich die E4.42 im „kritischen Durchhang“. Benötigt man eine Energiekette im Bereich bietet sich beispielsweise die Serie 15050/15150 an. 2. Die […]