Kategorie: Energieketten

Gelten die max. erlaubten Schub-Zugkräfte der Energieketten auch für die hängende Anwendung?

Christian Strauch | 4. September 2019

Für jede Energiekette haben wir so genannte max. Zug/Schubkraft Werte, die es uns erlauben in Abhängigkeit von Befüllungsgewicht und Länge der Energiekette zu beurteilen, ob eine bestimmt Kette diese Kräfte überhaupt aushält. Entsprechend der Anwendung und der Berechnungen wird dann die richtige Kette ausgewählt. Bei der Berechnung spielen die Faktoren: Länge der Energiekette und damit […]

Weiterlesen...

Muss bei vertikalen Anwendungen auf jeden Fall eine NC Kette verwendet werden!

Christian Strauch | 4. September 2019

Was bedeutet eigentlich „NC“ ? „NC“ bedeutet: No Camber! Übersetzt ins Deutsche: Ohne Vorspannung. Jede Energiekette wird standardmäßig mit Vorspannung produziert. Warum? Die Vorspannung bewirkt, dass die mit Leitungen befüllte Energiekette bei der Standardanwendung „freitragend gerade“ auch immer noch gerade ist, also keinen „Sack“ nach unten bildet. Bei der hängenden Anwendung wäre das nicht notwendig. […]

Weiterlesen...

Dürfen bei vertikalen Anwendungen 3 Leitungen in einer Kammer geführt werden?

Christian Strauch | 4. September 2019

Nein! Zwei Leitungen übereinander sind ok, aber bei mehr Leitungen übereinander ohne Trennung hat man die Erfahrung gemacht, dass es Spannungen gibt und die Leitungen sich so zu sagen gegenseitig im Wege stehen und im schlimmsten Fall zwischen den Öffnungsstegen der Energiekette herausgedrückt werden. Das kann dann im schlimmsten Fall zu Abscherungen oder Leitungsbruch führen. […]

Weiterlesen...

Guidelok vertikal: Kann ein Guidelok auch im Freien, -also der Witterung ausgesetzt- eingesetzt werden

Christian Strauch | 4. September 2019

Grundsätzlich ja! Aber es gibt doch einige Probleme beim Einsatz im Freien: Wind: Ab einer bestimmten Windstärke (>Windstärke 4) sollte die Anlage nicht mehr betrieben werden Regen: Kein Problem. Bitte beachten, dass die Stahlteile aus Blech gefertigt sind und eine Pulverbeschichtung haben. Das heißt: kleine Beschädigungen der Oberfläche können dazu führen, dass die Bauteile rosten. […]

Weiterlesen...

Guidelok vertikal: In welchem Temperaturbereich kann ein Guidelok eingesetzt werden

Christian Strauch | 4. September 2019

Bei der Entwicklung des Guideloks haben wir uns an den normalen Anforderungen an ein Hochregal orientiert. Das heisst, dass das Guidelok von Minus 35° Celsius bis 60° Celsius ohne Probleme verwendet werden kann! Tiefere Temperaturen oder höhere auf Anfrage. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Guidelok vertikal: Gibt es Beschränkungen bezüglich max. Geschwindigkeit und Beschleunigung

Christian Strauch | 4. September 2019

Im Prinzip nicht! Der Führungsrinne ist es ziemlich egal, wie schnell die Kette durch sie hindurchfährt. Die Rinne an sich ist ja statisch, wenn man von den Guidelokwippen mal absieht. Also eigentlich keine Beschränkung. Und uneigentlich? Ja, wir limitieren die vertikale Geschwindigkeit und Beschleunigung auf 4m/s bzw 4m/s². Warum? Weil wir es mit einer höheren […]

Weiterlesen...

Guidelok vertikal: Für welche Ketten, Breiten und Radien bieten wir ab Lager ein Guidelok

Christian Strauch | 4. September 2019

Das Guidelok „P“ ist für folgende Ketten ab Lager lieferbar: Serie 2600 oder 2700 mit der Breite „10“ Der Radius muss mindestens 150 mm betragen. Hubhöhe bzw. max. Verfahrweg ist limitiert auf 50 Meter und die Feldlänge, also die Länge der Führungsschienen beträgt 2000mm oder 1500 mm. Diese Längen sind aber Lager lieferbar. Alle anderen […]

Weiterlesen...

Guidelok vertikal: Für welche Ketten, Breiten und Radien gibt es grundsätzlich ein Guidelok?

Christian Strauch | 4. September 2019

Kettenserien: 2400/2500/255/2600/2700/3400/3500 und als Sonderlösungen entsprechende E4 Ketten Breiten: die innere Breite der Kette muss grösser sein als „07“ Radius: mindestens 75 mm Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Gibt es Kabelführungen für Cobots auch für Wellrohre?

igu-blog-adm | 22. August 2019

Ja, am Lean-Robotics-Halter können neben der igus triflex Kette auch Schutzschläuche von PMA befestigt werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: Durch eine Original Halterung von PMA die auf den Lean Robotik Halter befestigt wird Durch ein weiteres Klettband welches den Schutzschlauch fixiert. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Können Protektoren auf Light-Ketten (TRL, TRLF) montiert werden?

Constantin Weiß | 21. August 2019

Ja, ein Protektor verbindet immer die „äußeren Ringe“ zweier Kettenglieder miteinander, was weder bei den „Standard-“ Ketten noch bei Light Ketten ein Problem darstellt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...