i.Cee Dashboard: Vorbeugende Instandhaltung zum „Anfassen“ … LIVE und in Farbe
Richard Habering | 21. Mai 2021
Wie so oft bei Präventiv-Maßnahmen, vorausschauender Risikominimierung oder eben der vorbeugenden Instandhaltung, ist es ohne konkreten Ernstfall nicht so einfach den Nutzen nachvollziehen zu können. Meistens behilft man sich dann mit theoretischen Erkenntnissen oder alternativen Anwendungsfällen. Um hier den Schritt mehr machen zu können, haben wir bei smart plastics keine Kosten und Mühen gescheut und selbst einen realen Testfall erzeugt.

In unserer virtuell-realen Messe in Köln sind 2 Testmaschinen aufgebaut, welche mit einem kompletten i.Cee Paket von smart plastics zur vorbeugenden Instandhaltung ausgestattet wurden. Eine Maschine aus dem Bereich der Lineartechnik mit der wir uns im letzten Beitrag bereits ausführlich beschäftigt haben. Und eine Maschine für die intelligente Energieführung. Was das Besondere an den Energieführungen von igus ist, können Sie hier nochmal im Detail nachlesen. Jetzt wollen wir uns auf das „Intelligente“ an dieser Maschine konzentrieren.
Vorbeugende Instandhaltung mit intelligenten Kunststoffen
Die vorausschauende Wartung (predictive Maintenance) nutzt Elemente der Zustandsüberwachung und schafft mit Hilfe der Sensoren und Software ein System, welches eine dynamische Lebensdauerberechnung und optimale Wartungszeitpunkte ermöglicht. Somit ist die vorausschauende Wartung die nächste Stufe zur Realisierung eines umfassenden Konzepts intelligenter Energieführungen. Dieses Konzept wird bei igus unter i.Cee (abgeleitet von „ich sehe voraus“) zusammengefasst und bietet verschiedenste Ausprägungen und einen hohen Grad an Individualität. Immer mit dem Ziel die maximale Anlagen- und Nutzersicherheit sowie Produktlebensdauer zu erreichen.
Und z. B. die restliche Produktlebensdauer ist eines der Haupt-Elemente des i.Cee Dashboard. Direkt auf den ersten Blick visualisiert das Dashboard die noch vorbleibende Lebensdauer der mit smarter Technik ausgestatteten Komponenten. Die Ausgabe geschieht in Zyklen oder Doppelhüben sowie in Tagen basierend auf der bisherigen Verfahrgeschwindigkeit bzw. dem Bewegungsprofil. Über welche Eingangskanäle die Erechnung des Bewegungsprofils gespeist werden kann, ist hier im Detail nachzulesen. Zusätzlich wird der aktuelle Status der intelligenten Energieführung farblich per Ampel-Code auch visuell dargestellt. So bekommt der Anlagenbetreiber auf den ersten Blick ein klares Bild über den Zustand der Anlage und kann vorbeugend die kommenden Instandhaltungsintervalle planen.

Zusätzlich bietet das Dashboard in dieser Übersicht die hilfreiche Funktion über die einzelnen Spaltenüberschriften alle Komponenten nach einem bestimmten Kiterium zu sortieren, z.B. aufsteigend nach dem nächsten Wartungstermin in Tagen. So erkennt der Instandhalter schnell und einfach welche Bauteile in der nächsten geplanten Downtime der Anlage instandgesetzt werden können. Es lässt sich also mithilfe der im i.Cee Dashboard bereitgestellten Informationen die Instandhaltung intelligent steuern und vorausschauend planen. Zudem gibt es noch die Visualisierung per Spinnen-Diagramm, womit der Nutzer den Zustand aller Bauteile auf einen Blick erfassen kann.
Lokal oder in der Cloud? Über die Datenhoheit verfügt und entscheidet alleine der Anwender
In unserem Testbeispiel befindet sich das Dashboard und die Daten für alle Interessierten Personen direkt einsehbar im Internet, also salopp gesagt „in der Cloud“. Bei dieser Internet-basierten Lösung wird unterschieden zwischen Sensoren, die ihre Daten direkt an die Cloud übertragen wo diese in einem geschützten Bereich mittels Browser-Dashboard zur Verfügung gestellt werden. Bei der zweiten Option nehmen die Daten einen Zwischenstopp über das i.Cee.net, einen sogenannten Datenkonzentrator. Das i.Cee.net befindet sich bei Ihnen vor Ort, wodurch Sie den Datenaustausch and die Cloud, jederzeit stoppen oder anpassen können.
Jeder Anwender kann dies ganz individuell auf Basis seiner Bedürfnisse entscheiden. In der lokalen Variante verlassen ihre Daten zu keinem Zeitpunkt Ihr Firmennetzwerk, da die i.Cee Software nur innerhalb der von Ihnen gewünschten Netzwerke kommuniziert. Dabei geht das Spektrum von einer Energieführungskette innerhalb einer Maschine bis hin zu einem kompletten Maschinenpark und eigenem Ausgabeinterface. Alle Lösungsmöglichkeiten eint das Ziel dem Anwender alle notwendigen Informationen zur vorbeugenden Instandhaltung in optimaler Weise zur Verfügung zu stellen und ihm/ihr/es damit die tägliche Arbeit deutlich zu erleichtern.