Haltbare Leitungen für Energieketten
Warum stellt ein Kunststoffunternehmen Leitungen her?

Sascha Mais | 23. November 2021

Wie ein Kunststoffunternehmen wie igus dazu kam, haltbare Leitungen für Energieketten zu entwickeln ist eigentlich ganz einfach. Als igus im Jahre 1971 die erste Energiekette aus Kunststoff auf den Markt brachte, waren viele Kunden begeistert von dieser neuen Idee der Energiezuführung und wollten Ihre Anlagen umrüsten. Zu diesem Zeitpunkt gab es zwar bereits Systeme, die […]

Weiterlesen...

Mit Flip Flops über die Alpen
Warum günstige Leitungen nicht immer besser sind!

Sascha Mais | 19. Mai 2021

„Die günstigste Lösung, die für den Kunden funktioniert, ist die Beste!“ Mit dieser Philosophie arbeiten wir bei igus seit Jahren sehr erfolgreich mit unseren Kunden zusammen. Dass der reine Einkaufspreis eines Produkts hier jedoch oft eine sekundäre Rolle spielt, möchte ich einmal anhand eines aktuellen Beispiels erklären, das ich in den vergangenen Tagen bei einem […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt?
Chainflex Leitungen in der Bühnentechnik

Sascha Mais | 11. November 2020

Unser Business gleicht manchmal tatsächlich einem Showgeschäft. So können wir uns mit dem Slogan “The show must go on” wunderbar identifizieren. Und in der Veranstaltungsbranche trifft das wohl auch zu. Ausfälle kann man sich hier nicht leisten. Es muss immer weiter gehen. Wie Leitungen in der Bühnentechnik zum Erfolg beitragen, erzählen wir im heutigen Beitrag. […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt? chainflex Leitungen in Kläranlagen

Sascha Mais | 16. September 2020

In den letzten Beiträgen ging es unter anderem um Krananlagen, Regalbediengeräte und Roboteranwendungen. Heute schauen wir uns mal an, wie und wofür chainflex Leitungen in Kläranlagen zum Einsatz kommen, denn auch Kläranlagen zählen zu den Einsatzgebieten von chainflex. Besondere Anforderungen an Leitungen in Kläranlagen Kläranlagen dienen dazu, unser Abwasser zu reinigen und sollen dabei möglichst […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt
chainflex Leitungen in Roboteranwendungen

Sascha Mais | 16. Juli 2020

In den letzten Beiträgen haben wir uns angesehen wie chainflex Leitungen in Regalbediengeräten und in Krananlagen zum Einsatz kommen. Heute schauen wir uns das Thema Roboteranwendungen genauer an. Denn igus ist nicht nur Marktführer im Bereich Leitungen für die Energiekette, sondern bietet mit der CFROBOT Familie auch eine große Auswahl an Leitungen für Roboteranwendungen. Roboterleitungen […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt?
chainflex Leitungen in Regalbediengeräten

Sascha Mais | 6. Juli 2020

Wie unterschiedlich Leitungen eingesetzt werden, zeigte bereits unser Beitrag zum Einsatz von chainflex Leitungen in großen Höhen. Heute widmen wir uns dem Einsatz unserer Leitungen in Regalbediengeräten. Regalbediengeräte, kurz RBGs, sind aus modernen Hochregallagern nicht mehr wegzudenken. Dabei werden die Anforderungen im Zuge wachsender Automatisierungsgrade immer komplexer. Hohe Dynamiken und teilweise extreme Temperaturbedingungen verlangen den […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt?
chainflex Leitungen in großen Höhen

Sascha Mais | 18. Juni 2020

Die Liste an Einsatzgebieten von chainflex Leitungen und Anwendungen ist lang. Deshalb ist es schwer in Kürze zu sagen, wo Leitungen eingesetzt werden. Das liegt mitunter an den vielen unterschiedlichen Industriezweigen, die igus mit seinem großen Sortiment beliefert. Es ist für uns immer wieder spannend zu sehen, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen. chainflex Leitungen […]

Weiterlesen...

Was ist eine Thermoausgleichsleitung?

Sascha Mais | 3. Juni 2020

In den letzten Beiträgen haben wir Fragen zu Motor, Steuer, Servo und Mittelspannungsleitungen beantwortet. Heute werden wir uns einer ganz besonderen Leitung widmen. Der Thermoausgleichsleitung. Was ist eine Thermoausgleichsleitung und wo werden diese Arten von Leitungen eingesetzt? Wo werden Thermoausgleichleitungen eingesetzt? Eine Thermoausgleichsleitung ist die Verbindung zwischen einem Thermoelement und einem Messgerät. Die Thermoausgleichleitung muss […]

Weiterlesen...

Was ist eine Mittelspannungsleitung?

Sascha Mais | 8. Mai 2020

Den Begriff Hochspannungsleitung hat jeder schon gehört und weiß ihn einzuordnen. Was aber ist eine Mittelspannungsleitung? Wo wird sie eingesetzt und was sind die Besonderheiten? Antworten dazu gibt es im folgenden Beitrag Was ist Mittelspannungsleitung? Von dem Begriff Mittelspannung spricht man in der Elektrotechnik bei einer Spannung zwischen 1000V und 30KV. Der Begriff Mittelspannung ist […]

Weiterlesen...

Was ist der Unterschied zwischen einer Steuer- und einer Motorleitung?

Sascha Mais | 22. April 2020

Es gibt verschiedene Leitungstypen, die für unterschiedlichste Anwendungen gefertigt werden. In einem unserer letzten Beiträge haben wir uns die Servo- und Motorleitung genauer angesehen. Heute klären wir die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Steuer- und einer Motorleitung? Ein weiterer Unterschied lässt sich in der Aderanzahl feststellen. Während Motorleitungen typischerweise mit vier Adern (L1, […]

Weiterlesen...