UL Verified Zertifikat bringt Sicherheit und Transparenz

Jan Arnoldy | 26. November 2021

Viele Kunden fragen uns in letzter Zeit, warum wir noch ein weiteres Zertifikat zu unserem Produktportfolio hinzufügen. Wir haben doch bereits ein UL – Zertifikat. Wieso ein weiteres? Warum brauchen wir das UL Verified Zertifikat? Was sagt es aus und wo liegen die Unterschiede zu dem Bestehenden? Diese Fragen sind berechtigt und wir werden in […]

Weiterlesen...

Leitungen in Industrietoren

Jan Arnoldy | 17. März 2021

Als ich damals bei igus startete wurde ich immer wieder gefragt. „Was machen die denn genau?“ oder „Wo werden diese Leitungen denn verwendet?“ Darauf eine passende Antwort zu finden ist gar nicht so leicht. Denn unsere Leitungen werden so vielfältig eingesetzt, dass sich das schwer an wenigen Beispielen erklären lässt. Ein Beispiel sind Hallentore. Während […]

Weiterlesen...

Überfüllte e-ketten und ihre Folgen

Jan Arnoldy | 24. Februar 2021

Ich stopfe noch ein weiteres Hemd in mein Gepäck oder noch ein Stück Holz in den schon vollgepackten Kamin. „Da geht noch was!“. Das ist im Alltag auch häufig die Devise. Das gleiche Bild bietet sich mir häufig in Bezug auf Leitungen in Energieketten. Deshalb möchte ich in diesem Beitrag über überfüllte e-ketten aufklären. Überfüllte […]

Weiterlesen...

Was ist eine Hybridleitung?

Jan Arnoldy | 3. Februar 2021

Seit einiger Zeit können wir einen starken Trend in Richtung Hybridleitungen im Bereich der Servoantriebe beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung erweitern wir stetig unser Hybridleitungsangebot. Nur so können wir die ständig wechselnden Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Aber, was ist eine Hybridleitung und wofür wird dieser Leitungstyp eigentlich benötig? Genau das schauen wir uns im heutigen Beitrag […]

Weiterlesen...

Welcher Mantelwerkstoff in welcher Branche?

Jan Arnoldy | 1. Oktober 2020

Unsere unterschiedlichen Mantelqualitäten haben wir bereits in einem anderen Beitrag erklärt. Aber: Welche Außenmantelqualität einer Leitung benötige ich eigentlich in welcher Anwendung oder Branche? Diese Frage wird mir häufiger gestellt und deshalb möchte ich in diesem Beitrag gerne ein paar gängige Branchenbeispiele für die Außenmantelqualitäten PVC, PUR und TPE aufzeigen. In welcher Branche wird der […]

Weiterlesen...

Wieso wissen viele nicht, dass igus auch Leitungen verkauft?

Jan Arnoldy | 29. Juni 2020

„Sie haben auch Leitungen?“ Wie oft ich diesen Satz bereits gehört habe. Viele Kunden reagieren immer noch verwundert, wenn Sie hören, dass igus neben Energieketten auch Leitungen im Sortiment hat. Aus diesem Grund möchte ich in diesem Beitrag einen Einblick in die Entstehung und Geschichte der chainflex Leitungen geben. Warum produziert ein Kunststoffunternehmen Leitungen? Als […]

Weiterlesen...

Die maximale Zugbelastung einer Leitung?

Jan Arnoldy | 5. Mai 2020

Die maximale Zugbelastung einer Leitung ist vor allem da wichtig, wo Leitungen in hängenden Anwendungen im Einsatz sind. Denn dort muss die Leitung ihr eigenes Gewicht selbst tragen. Dies ist zum Beispiel in einem Regal Bediengerät (RBG) in der Hubbewegung der Fall. Die maximale Zugkraft bei Leitungen Die maximale Zugbelastung gibt an, bis zu welcher […]

Weiterlesen...

Wann verwenden wir welche Aderkennzeichnung?

Jan Arnoldy | 28. April 2020

Richtige und eindeutige Aderkennzeichnung bei Leitungen ist sehr wichtig, um die genaue Identifizierung der einzelnen Adern sicherzustellen. Richtige Aderkennzeichnung hilft dem Elektriker, die Leitung richtig anzuschließen und Fehler zu vermeiden. Wenn wir uns die Adern der Leitungen genauer ansehen, erkennen wir entsprechende Aderkennzeichnungen. Diese sind aber nicht immer gleich. Wann verwenden wir welche Kennzeichnung? Aderkennzeichnung […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt?
chainflex Leitungen unter Wasser

Jan Arnoldy | 24. April 2020

Leitungen werden in vielen Bereichen eingesetzt. Manche müssen dabei ganz besondere Anforderungen erfüllen oder bestimmten äußerlichen Faktoren standhalten. So zum Beispiel Leitungen, die unter Wasser eingesetzt werden. Welche Problematiken entstehen bei Leitungen für Unterwasser Anwendungen? Und welche Lösungsansätze gibt es? Längs- und Querwasserdichtigkeit Leitungen, die unter Wasser eingesetzt werden, müssen einiges leisten. Unter Wasser herrscht […]

Weiterlesen...

Geschirmte Leitungen in bewegten Anwendungen

Jan Arnoldy | 9. April 2020

In einigen Beiträgen haben wir bereits angesprochen, wie wichtig die richtige Schirmung für die Leitung ist. Heute möchten wir uns diesen Bestandteil der Leitung genauer ansehen, insbesondere geschirmte Leitungen in bewegten Anwendungen. Dabei möchten wir auch folgende Fragen beantworten: Wofür braucht eine Leitung einen Schirm? Und worauf müssen wir bei der Schirmung achten? Warum gibt […]

Weiterlesen...