Wie xiros Kunststoff-Kugellager Funkenüberschläge zu Nichte machen
Patrick Czaja | 12. August 2021
Der Verzicht auf Schmierung, eine lange Lebensdauer, hygienegerechte Konstruktionen, die Eignung für intensive Reinigungsprozesse sowie antistatische Eigenschaften sind unerlässliche Anforderungen an Komponenten im Bereich der Verpackungstechnik. Die GEA Food Solutions GmbH Germany GmbH setzte auf unseren Konstruktionsbaukasten und stattete seine Maschinen unter anderem mit Linear-, Gleit- und Kugellagern sowie Antriebselementen aus. Wir schauen nun aber genauer hin, warum der Kunde sich speziell für unsere xiros Kugellager aus Kunststoff entschied.
Das Thermoforming ist mittlerweile eine bewährte Methode um frische Lebensmittel wie Fleisch und Käse zu verpacken. Hierbei nutzt der Anwender eine stabile Unterfolie, die in die gewünschte Schalenform gebracht wird. Die Ware wird nun eingelegt und mit einer meist transparenten Oberfolie versiegelt. Für seine hygienisch gestalteten Folienumlenkrollen nutzt GEA unsere Kugellager aus dem Hochleistungskunststoff xirodur F180 als Lagerung. Der Hauptvorteil ist hier die elektrostatische Ableitfähigkeit. Konventionelle Kugellager aus Metall kommen nicht in Frage aufgrund von möglichen Funkenüberschlägen. Darüber hinaus überzeugt der leichte Lauf der Kugellager. Das liegt am Verzicht aufwendiger Dichtungskonzepte, wie sie beispielsweise bei herkömmlichen Metallkugellagern zu finden sind. Die hundertprozentige Schmier- und Wartungsfreiheit kommt durch die Kombi aus Hochpolymergehäuse und den Edelstahlkugeln zu Stande. Die FDA-Zulassung dokumentiert zudem die Eignung für die Nahrungsmittelverpackung.

Ein weiteres Produkt aus dem xiros Portfolio ist unsere Polymer-Kugelrolle. Diese spielt beispielsweise in der LCD-Display-Produktion sprichwörtlich eine tragende Rolle. Als Kugeltische zum Einsatz kommend transportieren die Kugelrollen das sensible Gut sicher von A nach B und überzeugen hierbei ebenfalls durch elektrostatisch ableitfähige Komponenten. Denn auch in diesem Anwendungsbereich können die elektrostatischen Aufladungen schnell zum Defekt der Displays führen. Erfahren Sie in unserem Blog zu „Kugellagern in der Halbleitertechnik“ mehr zu diesem Thema.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Kugellager. Bestellen Sie sich völlig kostenlos und unverbindlich unsere xiros Mini-Musterbox.

Sie interessieren sich für unsere Produkte für die Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie?