Leitungen bei extremer Hitze

Stefan Wehrmann | 14. Mai 2021

Zurzeit lässt das Frühlingswetter noch etwas auf sich warten. Aber in ein paar Wochen geht es wahrscheinlich wieder los mit den höheren Temperaturen. Wer weiß, vielleicht wartet ein weiterer Rekordsommer auf uns wie schon in den letzten Jahren. Leitungen, die im Außenbereich eingesetzt werden, müssen häufig saisonalen Temperatur-schwankungen standhalten. Durch die extremen Temperaturen in den […]

Weiterlesen...

Sitzhöhenverstellung – dauerhaft leise dank innovativer Gleitlagerdesigns

Sebastian Bloechl | 12. Mai 2021

Kosten und Montagezeit sparen mit igus Gleitlagern in Sitzverstellungen

Weiterlesen...

Warum Kupfer? Kupfer als Leitermaterial?

Max Herrmann | 10. Mai 2021

„Leitungen aus Silber und vergoldete Stecker. Ist das ein Trend aus Hollywood?“ Ich musste schon schmunzeln als diese Frage in einer Schulung für Auszubildende zum Mechatroniker gestellt wurde. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum Leitungen meist aus Kupfer bestehen und warum es solche Exoten gibt, bei denen man Edelmetalle wie Gold und […]

Weiterlesen...

Vergrößerte Ansicht eines Metall-Polymer-Lagers im Querschnitt

Gleitlager Werkstoffe im Vergleich: Metall-Polymer Gleitlager

Lars Butenschön | 6. Mai 2021

In diesem Teil unserer Beitragsserie zum Thema Gleitlager Werkstoffe beschäftigen wir uns mit den sogenannten Metall-Polymer Gleitlagern. Was sind Metall-Polymer Gleitlager? Wie grenzen sie sich zu anderen Lagertypen ab? Wofür eignen sie sich besonders gut und wann lässt man lieber die Finger von ihnen? In diesem Blogbeitrag nehmen wir Metall-Polymer Gleitlager wortwörtlich unter die Lupe […]

Weiterlesen...

UV-C-Roboter: die Desinfektion der Zukunft?

igu-blog-adm | 5. Mai 2021

Gerade jetzt stehen präventive Hygienemaßnahmen, bzw. Hygienemanagement, besonders im Fokus. Insbesondere in öffentlichen Einrichtungen wie Hotels, Schulen oder Krankenhäusern spielen sie eine unverzichtbare Rolle. Desinfektionsroboter sollen hier Abhilfe schaffen. Doch wie sicher ist diese neue Technologie und lohnt sich der Einsatz von Robotern für öffentliche Einrichtungen? Zeit, das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen. […]

Weiterlesen...