Der Unterschied zwischen Servoleitung und Motorleitung

Nils Jäger | 25. März 2020

In der Elektrotechnik wird neben Motorleitungen auch oft über Servoleitungen gesprochen. Doch wo genau liegt der Unterschied zwischen Servoleitung und Motorleitung? Und kann ich eine Servoleitung nutzen, um einen normalen Drehstrommotor anzuschließen? Wo liegen denn nun die Unterschiede? Fakt ist, dass beide Leitungen einen Motor mit elektrischer Energie versorgen sollen. Schon allein aus diesem Grund […]

Weiterlesen...

Kantenlast in der Praxis – Warum die empfohlene Flächenpressung oft täuscht

Lars Butenschön | 24. März 2020

Gar nicht so selten kommt es vor, dass sich Gleitlager in verschiedenen Anwendungen abrupt in einen Haufen Brösel verwandeln. Da gibt es den Muldenkipper, dessen Kipper-Lagerung sich mit einem dramatischen Knirschen verabschieden oder Türen die erst quietschen und dann absacken. Und ebenfalls gar nicht so selten stehen Anwender, Verkaufsberater und Konstrukteure ratlos da und fragen […]

Weiterlesen...

Optimierte Lösung für die vertikale Energieführung

Christian Strauch | 24. März 2020

Guidelite ECO: Teil 1 Für die vertikale Energieführung in der Intralogistik wie zum Beispiel an Regalbediengeräten, Hebern oder sonstigen Aufzügen wird noch immer bevorzugt die Energiekette gegenüber der Stromschiene eingesetzt. Die Verfahr-, bzw. Hublängen bleiben in der Regel unter 50 Metern, meistens noch weit darunter weshalb die Kostenfrage, -was ist günstiger? Stromschiene oder Energiekette? ,- […]

Weiterlesen...

Warum gibt es Ethernetleitungen mit 600V UL?

Jan Arnoldy | 24. März 2020

Bevor wir uns Ethernetleitungen mit 600V UL widmen, zunächst ein paar Worte zu Ethernetleitungen im Allgemeinen. Ethernet ist der am Weitesten verbreitete Standard für die Verkabelung eines LANs (Local Area Network). Derzeit sind zwar Übertragungsraten von bis zu 400 Gigabit/s spezifiziert, jedoch ist nach aktuellem Stand der Technik eine maximale Geschwindigkeit von 40 Gigabit/s möglich. […]

Weiterlesen...

Mantelwerkstoffe

igu-blog-adm | 23. März 2020

Warum gibt es verschiedene Mantelwerkstoffe und welche sind das überhaupt? Worin bestehen die Unterschiede der Materialien?

Weiterlesen...