Leider nein, die Farbe ergibt sich i.d.R. aus der jeweiligen Werkstoffzusammensetzung bzw. es gibt oftmals nur einzelne Farbstoffe, die für einen Werkstoff geeignet sind und gleichzeitig die tribologischen Eigenschaften nicht negativ beeinflussen. Vor allem das Verschleißverhalten ist von der Werkstoffzusammensetzung (zu der auch der Farbstoff gehört) abhängig und ein neuer Farbzusatz erhöht den Verschleiß oftmals um ein Vielfaches. Somit besitzt jeder iglidur Werkstoff eine bestimmte Farbe, wobei einige Werkstoffe nahezu identisch aussehen.
Ist die Farbe eines Gleitlagers frei wählbar?
Verwandte Fragen
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Was macht ein selbstschmierendes Polymergleitlager so speziell?
- Wo liegt die technische Kernkompetenz von igus bezüglich Kunststoffgleitlagern?
- Welche Faktoren haben Einfluss auf den Verschleiß eines Gleitlagers?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Gleitlager iglidur Werkstoffe Werkstoffauswahl Zusammensetzung