Die Linearschlitten QWE werden mit einer Transportsicherung geliefert, die gleichzeitig die Montage des Profils sehr vereinfacht. Es empfiehlt sich die Sicherung für eine eventuelle Demontage aufzuheben.
Montage
- Das hartanodisierte verdrehgesicherte Schienenprofil AWMQ wird durch den Schlitten geführt. Hierbei wird die Transporthilfe ausgeschoben. (Bei einer Demontage die Transportsicherung wieder im Anschluss an das Profil in den Schlitten einzuführen)
- Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert
Spieleinstellung
- Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt
- Die insgesamt 3 Schutzkappen auf beiden Stirnseiten werden hierzu entfernt
- Mit einem Schraubenschlüssel löst man im Anschluss die Kontermutter(n)
- Mit einem Innen 6-Kant Größe 1,5 mm kann das Lagerspiel verringert (-) oder vergrößert (+) werden.
- Nachdem das Lagerspiel an allen 3 Einstellpunkten eingestellt wurde, erfolgt die Prüfung der Einstellung.
- Wenn Einstellung wunschgemäß, alle Kontermuttern festdrehen und die Schutzkappen wieder aufsetzen
- Der Schlitten ist einsatzbereit
https://www.igus.de/info/vierkantfuehrung-drylin-q