Was ist Lean Management und wie arbeitet man lean?
igu-blog-adm | 24. Juni 2019
Lean Management („schlankes Management“) ist ein Ansatz der kontinuierlichen Prozessoptimierung. Er beinhaltet die effiziente Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette. Mithilfe verschiedener Methoden, Verfahrensweisen und Denkprinzipien verfolgt er das Ziel, Prozesse zu harmonisieren und ein ganzheitliches Produktionssystem ohne Verschwendung herzustellen (Lean Production).
Ursprung des Lean Managements. Seinen Ursprung hat Lean Management in der Automobilindustrie. In den 1930er Jahren führte Toyota aufgrund von Rohstoffknappheit, politischer Isolation und Sparmaßnahmen das Toyota Production System (TPS) ein, um Verschwendung zu reduzieren.
Das Konzept des Lean Managements lässt sich in verschiedenen Branchen anwenden. Den Fokus bilden wertschöpfende Handlungen, für die der Kunde zahlt. Im Arbeitsalltag werden jedoch Handlungen erfüllt, welche nicht zur Steigerung des Wertes beitragen oder sogar zusätzliche Kosten verursachen können. Dies liegt häufig ineffizienten Prozessen zugrunde, durch die es zu Wartezeiten, überflüssiger Kommunikation sowie komplizierten Arbeitsschritten kommen kann. Deshalb wird die Verschwendung von Ressourcen und Arbeitszeit gezielt behandelt.
Die 7 Arten der Verschwendung
Um eine schlanke Arbeitsweise zu ermöglichen, sollte jede Art von Verschwendung in den Prozessen eines Unternehmens identifiziert werden. In der Lean Management Theorie werden sieben Arten von nicht wertschöpfenden Aktivitäten abgebildet:

Ein Prozess ohne Verschwendung ist jedoch kaum möglich. Daher konzentriert sich Lean Management darauf, Verschwendung auf ein vordefiniertes und erreichbares Optimum zu reduzieren. Dazu kommen im fünf Prinzipien zum Einsatz:
Die 5 Lean-Prinzipien
Definition des Wertes aus Kundensicht
Die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden liegen im Fokus. Die Produkte sollen seinen Vorstellungen entsprechen und exakt auf seine Bedürfnisse angepasst sein. Die Produktionsplanung ist darauf ausgerichtet, dieses Ziel zu erreichen.
Analyse des Wertstroms
Bei der Analyse werden die Abläufe in Teilbereiche zerlegt und analysiert. Letztlich müssen alle Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette auf den Wertstrom ausgerichtet werden.
Umsetzung des Fluss-Prinzips
Unter der Voraussetzung, dass dieser Wertstrom möglichst ohne Unterbrechungen läuft, kann Verschwendung vermieden werden. Dazu werden die Schritte eines Wertstroms in eine geeignete Reihenfolge gebracht und einander angepasst. Dies erfolgt über die Fragestellung, ob sie gleichzeitig oder nacheinander ablaufen, wie sich Engpässe vermeiden lassen.
Einführung des Pull-Prinzips
Häufig produzieren Unternehmen mit dem Ziel einer vollen Auslastung und „pushen“ die Produkte unabhängig von der konkreten Nachfrage durch die einzelnen Produktionsschritte (=Push-Prinzip). Mit dem Pull-Prinzip hingegen wird nach konkretem Bedarf produziert. Im Idealfall ist keine Lagerung erforderlich und es entstehen keine Wartezeiten.
Kontinuierliche Verbesserung
Das stetige Streben nach Perfektion ist eines der zentralen Prinzipien im Lean Management. Mit kontinuierlicher Verbesserung und dem Entdecken von immer neuen Verbesserungsmöglichkeiten, wird stetig das Ziel verfolgt einen Optimalzustand zu erreichen.

Wie wir Ihnen helfen die 7 Arten der Verschwendung zu vermeiden
igus®-Produkte unterstützen Ihr Unternehmen bei einer lean geprägten Arbeitsweise. igus® bietet Ihnen 100% geprüfte konfektionierte Leitungen mit Steckern (readycable®)sowie vollständig mit Leitungen und Steckern konfektionierte Energieketten (readychain®).
1 Überproduktion
Kein Meter Kabel zu viel: Eine auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung
2 Umlaufbestände/Lagerhaltung
Just in Time: Reduzierung Ihres Lagerbestandes um 50%
3 Transport
Nur ein Weg für ein Komplettsystem, statt vieler Transportwege für viele Einzelteile
4 Warte- und Liegezeit
Verkürzung Ihrer Durchlaufzeit um bis zu 95%
5 Bewegung
Ein Ansprechpartner: Alles aus einer Hand, direkt vom Hersteller
6 Unangemessene Mittel/Verfahren
Eliminierung von Montageunterbrechungen durch einbaufertige Systeme
7 Fehler/Ausschuss
Zuverlässige Qualität durch 100% geprüfte Komponenten
Auf unserer Website können Sie alles zu readychain® und readycable® nachlesen.

Tuncer Bilgin
Ich finde den Blog klasse. Lean wurde bei uns erst im Januar. 2019 eingeführt und die Techniken und Vorgehensweisen die hier beschrieben werden, helfen uns wirklich gut bei der Umsetzung.
Das Thema Lean ist eine unglaublich tolle Sache und sehr effektiv.
Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Beke Nieszytka
Herzlichen Dank für Ihr Feedback. Wir freuen uns, dass Ihnen der Blogbeitrag gefällt.
Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Umsetzung.
Christian Stremlau
Schöner Blog der die Grundprinzipien von lean gut beschreibt