Die maximale Zugbelastung einer Leitung?

Jan Arnoldy | 5. Mai 2020

Die maximale Zugbelastung einer Leitung ist vor allem da wichtig, wo Leitungen in hängenden Anwendungen im Einsatz sind. Denn dort muss die Leitung ihr eigenes Gewicht selbst tragen. Dies ist zum Beispiel in einem Regal Bediengerät (RBG) in der Hubbewegung der Fall. Die maximale Zugkraft bei Leitungen Die maximale Zugbelastung gibt an, bis zu welcher […]

Weiterlesen...

Schwerlast Gewindetrieb

Zoe Moser | 4. Mai 2020

Wenn Gewinde in Anwendungen für Schwerlast verwendet werden, muss sie vielen Anforderungen gerecht werden. Einer der wichtigsten Aspekte für die Schwerlast ist die Standhaftigkeit der Gewinde bei hohen axialen und radialen Lasten. Doch funktioniert das auch mit Gewindemuttern aus Kunststoff? Klare Antwort: Ja! Das Entwicklerteam der drylin Gewindetechnik hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine robuste Alternative zur Flanschgewindemutter zu entwickeln.

Weiterlesen...

Vielseitige Automaten: Wenn morgen wieder Snacks statt Masken gefragt sind

Andrej Schmidt | 4. Mai 2020

Die Vielfalt nimmt zu, mit ihr auch die Flexibilität von Automaten. Wer heute Masken verkaufen möchte und morgen Snacks kann das problemlos machen.

Weiterlesen...

XL Automaten Anwendungsbericht

Kompakte und leichte Automaten bauen

Andrej Schmidt | 4. Mai 2020

Die wachsende Konsumvielfalt stellt Automatenhersteller zunehmend vor große Herausforderungen. Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot?

Weiterlesen...

Warum bietet igus so viele verschiedene Leitungstypen der gleichen Leitungsart an?

Nils Jäger | 4. Mai 2020

Wirft man einen Blick in den chainflex Katalog, stellt man schnell fest, dass igus viele verschiedene Leitungstypen der gleichen Leitungsart im Angebot hat. So gibt es allein im Kapitel Steuerleitungen 19 verschiedene Leitungsserien. Warum ist das so? Im Bereich der Steuerleitungen sind sowohl Leitungen mit Gesamtschirm als auch ohne Gesamtschirm enthalten. Die Anwender können also […]

Weiterlesen...

Was ist das beste Gleitlager für Landmaschinen?

Uwe Sund | 2. Mai 2020

Diese Frage muss doch zu beantworten sein. Schließlich gibt es auch eine schier unüberschaubare Zahl von „besten Italienern“, „besten Tiefkühlpizzen“ und „besten TV-Serien“. Und dann sind wir noch nicht bei der Eingrenzung des Gültigkeitsanspruchs. „Der beste Italiener in Bonn?“ Oder gleich „der Welt“? Ähnlich verhält es sich mit der Frage nach dem besten Gleitlager für Landmaschinen.

Weiterlesen...