Gleitlager aufreiben – Was Sie beachten sollten

Lars Butenschön | 21. September 2018

„Jetzt nur noch die Achse durch die beiden Buchsen schieben und…“ …ja und dann passt es leider doch nicht. Soll eine Welle durch zwei hintereinander angeordnete Gleitlager geführt werden, helfen manchmal auch die tollsten Passungen nicht. Also was tun? Die Abhilfe: Gleitlager aufreiben. Warum überhaupt Gleitlager aufreiben? Besonders häufig besteht die Notwendigkeit zum Aufreiben von […]

Weiterlesen...

Linearführungen für kontrolliertes Verstellen

igu-blog-adm | 18. September 2018

Normalerweise sind Lebensdauer und Verfahrgeschwindigkeiten von kleinen wie auch großen Lasten entscheidende Kenngrößen bei Linearführungen. Wie lange halten Linearführungen im 24/7 Betrieb  , wann muss gewartet oder nachgeschmiert werden? Oder bei Gleitführungen wann ist ein Wechsel der Gleitelemente empfehlenswert? Aber es gibt auch immer mehr Fälle wo die zu erwartende Laufleistung gar kein Thema ist. […]

Weiterlesen...

Spindel bearbeiten

Zoe Moser | 13. September 2018

Wie kann ich meine Spindel individuell bearbeiten? Und welche Möglichkeiten zur Zapfenbearbeitung der Gewindespindel habe ich?

Während Kundenanfragen zu individuell gearbeiteten Spindeln bisher händisch von einem technischen Zeichner angefertigt wurden, können sie jetzt mit wenigen Klicks generiert werden.

Weiterlesen...

Hilfe meine Linearführung rostet

igu-blog-adm | 7. September 2018

Meer, Salzwasser, Schwimmbäder, Lebensmittelherstellung oder Pharma und Galvanik. In diesen Umgebungen unterliegen Bauteile höchsten Beanspruchungen. Jeder der am Meer Urlaub macht kennt die Auswirkungen alleine von salzhaltiger Luft. Materialien wie Holz verziehen sich, eine Linearführung aus Stahl rostet ohne besonderen Schutz und lässt sich nach einiger Zeit schwer bis gar nicht mehr bewegen. Und Luftfeuchtigkeit […]

Weiterlesen...

Warum der PV Wert bei der Gleitlager-Wahl nur bedingt hilft

Lars Butenschön | 6. September 2018

…und wie man trotzdem an das richtige Gleitlager kommt – Das wollen wir uns in diesem Beitrag einmal näher anschauen. In der Praxis ist der PV-Wert eines der wichtigsten Kenngrößen zur Auswahl von Gleitlagern. Er liefert jedoch keinerlei Informationen darüber, wie lange das Gleitlager am Ende in der Maschine hält. Weder ist es weise, einfach […]

Weiterlesen...

Kunststoff-Kalotte aus Hochleistungspolymeren

Kunststoff-Kalotte rettet Extruder – Austausch erfolgt in weniger als einer Minute

igu-blog-adm | 5. September 2018

An einem der igus Profilextruder (Anschaffungsjahr 2014) gibt es einen schwenkbaren Tisch. Wenn die Profile nach dem Sägen auf einen Meter Länge fertig sind, schwenkt der Tisch um 90° und die fertigen Rundstäbe fallen nach unten in einen Auffangbehälter.

Weiterlesen...