Wer hat schon gerne fettige Finger?
Stefan Niermann | 11. März 2022
Man kennt das vielleicht von den eigenen Kindern. Schnell ein paar Pommes gegessen und dann die Fettfinger am T-Shirt abwischen. Keiner hat gerne fettige Finger – keiner hat gerne Fettflecken auf der Kleidung. Arbeitet man mit Maschinenelementen wie Kugellagern, Getrieben oder Linearführungen lassen sich diese Verschmutzungen kaum vermeiden, oder?
Fakt ist, das sämtliche Bewegungen von Metall auf Metall mit einer Schmierschicht versehen sein müssen. Dazu dienen Öle oder Fette. Sind diese nicht vorhanden oder werden nicht regelmäßig nachgeschmiert kommt es zum Ausfall der Anlage.
Fett gewährleistet somit die Funktion einer metallischen Lagerung, kann aber in vielen Anwendungen auch äußerst störend sein. Fettige Finger beim Bediener ist das eine, aber was ist mit der übrigen Umgebung. Bei der Produktion und Verpackung von Lebensmitteln oder Medikamenten, bei der hochsensiblen Chip-Produktion im Reinraum oder in der Medizintechnik und Papierindustrie gelten Fette und Öle nicht als unabdingbares Übel sondern als Verschmutzung. Aufwändig wird versucht, dieses zu kapseln.
Die Diskrepanz zwischen dringend benötigtem Fett und Öl und einer hygienischen, sauberen Umgebung kann mit Lineargleitlagern aus Hochleistungskunststoffen gelöst werden. Festschmierstoffe, die im Kunststoff bereits während der Verarbeitung eingebettet sind, machen den Einsatz einer zusätzlichen äußeren Schmierung überflüssig. Laut einiger Hersteller (incl. igus®) ist diese externe Schmierung ausdrücklich nicht gewünscht.
Spricht also nichts technisches gegen den Einsatz einer Lineargleitführung, hohe Anforderungen an Präzision und Steifigkeit sollten im Vorfeld geprüft werden, ist eine schmiermittelfreie Lösung realisierbar und trägt auch dazu bei, das nicht unnötig viel Öl und Fett in die Umwelt gelangt. Man bedenke:
Bereits ein Liter Altöl kann eine Million Liter Wasser unbrauchbar machen!*
(*Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)
Wie wichtig ist Ihnen ein Verzicht auf Schmierung? Worauf legen sie Wert? Gerne lerne ich Ihre Argumente und Gegenargumente kennen…
Stefan Niermann – igus GmbH