Weltpremiere: erstmals i.Sense EC.W Verschleißsensor im e-ketten® Konfigurator mit einem Klick auswählbar
Richard Habering | 6. Februar 2023
Schnell und einfach zur individuellen Lösung: Damit das gelingt, bietet der motion plastics Spezialist igus unter anderem eine breite Auswahl an Online-Tools. Dazu gehört auch der „e-ketten Experte“, mit dessen Hilfe Interessierte in nur drei Schritten ein individuelles Energiekettensystem zusammenstellen können. Inklusive transparenter Anzeige von Preis, Lebensdauer und Lieferzeit. Ab sofort haben Anwender erstmals die Möglichkeit, ihre e-kette direkt mit dem intelligenten i.Sense EC.W Verschleißsensor zu konfigurieren. Kunden bekommen so ein komplexes, anschlussfertiges e-kettensystem inklusive Echtzeit-Zustandsüberwachung – und das ganz einfach mit nur wenigen Klicks.
Der Online-Konfigurator „e-ketten Experte“ von igus ermittelt für jeden Kunden die Energiekette, die sich optimal für seine Anwendung eignet – und das in nur drei Schritten. Dazu muss der Nutzer im Online-Tool lediglich die unkonfektionierten oder konfektionierten Leitungen aussuchen oder das Befüllungsgewicht grob angeben. Danach werden die Umgebungs- und Anwendungsparameter wie Verfahrweg und benötigte Geschwindigkeit ausgewählt. Schließlich kann sich der Kunde aus einer Vorauswahl für die passende Energiekette entscheiden und diese individuell konfigurieren.

Dabei steht Anwendern jetzt eine neue Funktion zur Verfügung: Sie können ihre e-kette erstmals auch direkt mit der smart plastics Technologie – sprich intelligenter Sensorik – von igus ausstatten. Sobald der Kunde eine Vorauswahl geeigneter Kettenserien erhält, zeigt das Online-Tool sofort an, welche Produkte smart plastics-fähig sind. Per Klick kann die ausgewählte Kette dann mit einem smarten Verschleißsensor ausgewählt werden. Auch bei bereits bestehenden Kettenkonfigurationen kann der EC.W Sensor ganz einfach hinzugefügt werden.
So funktioniert’s: Mit wenigen Klicks zur intelligenten Energiekette mit Lebensdauer-Sensor
Öffnen Sie den e-ketten Konfigurator und definieren Sie Ihren Leitungspool in der Kette sowie die gewünschten Anwendungsparameter wie Einbauart, Verfahrweg etc. Anschließend wählen Sie eine passende Kettenserie aus, die aktuell bereits smart plastics-fähig ist, und ergänzen mit einem Klick den smarten EC.W Sensor. Nun können Sie wie gewohnt Ihre individuelle Innenaufteilung vornehmen; natürlich unter automatischer Berücksichtigung aller Innenaufteilungsregeln zum EC.W Sensor.
Echtzeit-Zustandsüberwachung so günstig wie nie
Im Zuge der Industrie 4.0 setzen immer mehr Unternehmen auf smarte Sensorik, um den technischen Zustand ihrer Anlagen zu überwachen. Mit i.Sense EC.W von igus ist eine Echzeit-Zustandsüberwachung schon ab 248 Euro möglich. So wird die Wartung über die gesamte Lebensdauer nicht nur planbarer und einfacher, sondern auch günstiger. Der Verschleißsensor lässt sich dank integrierter, potentialfreier Kontakte direkt an die SPS Maschinensteuerung anschließen. Anwender können den Sensor auch per i.Cee Modul an verschiedene Netzwerke und IoT-Systeme anschließen und so in ein vorausschauendes Wartungskonzept einbinden. „Durch den Einsatz unserer smart plastics können Anwender ungeplante Anlagenstillstände sowie einen unnötigen oder zu frühen Kettenaustausch vermeiden. Somit können sie die Nutzungsdauer der Energieketten verlängern und ihre Anlagenverfügbarkeit erheblich steigern“, betont Richard Habering und ergänzt: „Dank der Integration der smart plastics Technologie in unseren Online-Konfigurator geht das jetzt noch einfacher. Kunden sparen wertvolle Zeit und erhalten mit geringstmöglichem Aufwand ihr anschlussfertiges e-kettensystem inklusive intelligenter Lebensdauerüberwachung.“
Den EC.W Sensor am Gratismuster live kennenlernen
Sie wollen wissen, wie sich der EC.W im praktischen Einsatz anfühlt? Dann bestellen Sie gerne unsere kostenlose E4Q Musterbanderole mit vormontiertem EC.W Sensor: