Kategorie:
Die globale Kreislaufwirtschaft schrumpft. Es ist höchste Zeit zu handeln. Eine Möglichkeit ist das Recycling technischer Kunststoffe. Dies war jedoch bisher recht umständlich. Wir zeigen Ihnen, wie Kunststoff-Recycling endlich einfach wird.
Das Industrial Metaverse ist wie ein digitales Paralleluniversum, in dem Menschen aus der ganzen Welt in Form von Avataren zusammenarbeiten – schneller, effizienter und umweltfreundlicher als in der realen Welt. Doch was bedeutet das konkret für unsere Wirtschaft? Stellen Sie sich vor, Sie sind Robert Müller, ein Ingenieur bei einem Werkzeugmaschinenhersteller. An einem Montagmorgen bereiten […]
Technische Kunststoffe Technische Kunststoffe sind eine Untergruppe der thermoplastischen Kunststoffe, die sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres Preises (1) von Standardkunststoffen, Hochleistungskunststoffen und Funktionskunststoffen unterscheiden. Sie werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Lager, Rollen, Räder, Dichtungen und Formteile (2) Einige Beispiele für technische Kunststoffe sind Polyvinylchlorid (PVC), Polyamid (PA), Polyoxymethylen (POM), Polycarbonat (PC) […]
Das igus chainge Programm ist ein Recyclingprogramm (Post-Consumer-Recycling oder Post-Industrial-Recycling) für Energieführungen und Energieketten oder auch Schleppketten. Das Programm ermöglicht es den Kunden, ihre alten Energieführungsketten und Energieketten gegen einen Gutschein zu recyceln. Das Programm funktioniert, indem die alten Energieführungen und Energieketten zu igus geschickt werden, wo das Kunststoffmaterial vor Ort getrennt und geschreddert wird. […]
Die Automatisierung von Prozessen kann kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bei der kundenindividuellen Massenproduktion helfen, ihre Produktionsziele effizienter und schneller zu erreichen. Allerdings gibt es bei vielen KMUs Skepsis gegenüber der Automatisierung, da sie hohe Investitionskosten und Aufwand befürchten. Eine Studie zeigt jedoch das hohe Potential der Automatisierung im Mittelstand, besonders in Branchen wie Logistik, Pharma, Gesundheit und Nahrungsmittel. Dank Low-Cost-Automation sind die Kosten für Automatisierungslösungen stark gesunken und Unternehmen können schnell einen Return-on-Investment erzielen. Es ist jedoch wichtig, eine professionelle Beratung bei der Auswahl der Komponenten und Kostentransparenz zu schaffen.
Lebensdauer, Wartungsintensität, Recyclingfähigkeit und Industrie-4.0-Kompatibilität sind wichtige Faktoren, die über die TCO und Umweltbilanz entscheiden. Doch längst nicht die Einzigen.