Seewasserbeständigkeit
Mit Wassergeneratoren sind unter anderem Kraftwerke gemeint, die aus potentieller Energie des Wassers mechanische oder elektrische Energie erzeugen. Das Ziel ist es somit die Wasserkraft für den Menschen nutzbar zu machen. In der Regel geschieht das beispielsweise durch Stauseen, Turbinen an Fließgewässern oder Gezeitenkraftwerke auf dem Meer. Energieumwandlung auf dem Meer und xiros Kunststoff-Kugellager von […]
Am umweltschonendsten ist man auch unter Wasser unterwegs, wenn man zu Fuß taucht. Wer das Wedeln mit den Flossen aber zu anstrengend findet und auf einen gewissen Komfort nicht verzichten mag, kann auf ein Unterwasser-Tretboot zurückgreifen. Ein solches hat jetzt der französische Abenteurer Stephane Rousson entwickelt, der bereits einmal mit einem Tret-Zeppelin den Ärmelkanal überquerte. […]
Der Begriff der Aquaristik beschreibt den Betrieb und die Pflege eines Aquariums. Hierunter fallen alle Tätigkeiten, die sowohl professionell, als auch als Hobby ausgeübt werden. Grundsätzlich gilt die Unterscheidung zwischen der Süßwasser– und Meerwasseraquaristik, wobei der Unterschied im Salzwassergehalt liegt. Beispielsweise existieren auch sogenannte Brackwasseraquarien, die sowohl Anteile von Süß- als auch Meerwasser enthalten. Entscheidet […]
Harpunen sind als Speere oder Wurfspieß zu verstehen, die mit Widerhaken versehen sind, um Jagd auf Fische oder Wale zu machen. Die Widerhaken sind dazu da, damit der Speer nicht aus dem getroffenen Fisch rutscht. Forscher fanden Harpunenformen aus der Steinzeit, die durch aufwendigste Schnitzarbeiten entstanden und für Staunen sorgten. Über die Jahre hinweg entwickelten […]