Leitungen in Industrietoren
Jan Arnoldy | 17. März 2021
Als ich damals bei igus startete wurde ich immer wieder gefragt. „Was machen die denn genau?“ oder „Wo werden diese Leitungen denn verwendet?“ Darauf eine passende Antwort zu finden ist gar nicht so leicht. Denn unsere Leitungen werden so vielfältig eingesetzt, dass sich das schwer an wenigen Beispielen erklären lässt. Ein Beispiel sind Hallentore. Während eines Projektes mit einem Kunden habe ich mich viel mit der Thematik „Leitungen in Industrietoren“ auseinandergesetzt.

Industrietore zur Beladung
Für ein Logistikzentrum war ein Kunde auf der Suche nach den passenden Leitungen für die Anwendung an ihren Hallentoren. Durch den Einsatz der richtigen Leitungen wollte er das Logistikzentrum vor Ausfällen schützen und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Die Touren eines LKW sind in der Regel streng getaktet. Dazu zählt auch die Beladezeit an der Rampe. Kommt der Prozess bereits hier ins Stocken, hat das Folgen für den kompletten weiteren Ablauf und bringt mitunter unnötige Kosten mit sich.
Speditionen stehen ohnehin unter immensem Druck und die pünktliche Auslieferung ist oft von äußeren, nicht beeinflussbaren, Faktoren abhängig. Sobald ein Kettenglied nicht mehr funktioniert, kommt die gesamte Logistik ins Stocken. Umso besser, wenn die Hallentore einwandfrei funktionieren.

Anforderungen an Leitungen in Industrietoren
Hallentore öffnen und schließen bis zu 30 Mal pro Stunde. Je nach Größe der Speditionen oder Lager werden täglich unzählige LKW beladen. Die eingesetzten Leitungen liegen in der Regel trocken im Inneren der Lagerhalle. Äußere Bedingungen wie Hitze und Kälte dürfen bei der Planung dennoch nicht außer Acht gelassen werden. Wichtig bei der Auswahl der richtigen Leitungen sind sowohl die Anzahl der Zyklen pro Tag oder Stunde als auch der Verfahrweg, also die Höhe des Tores und der Biegeradius.
Eine andere Art der Industrietore sind sogenannte Schiebetore. Diese Art der Tore werden meist im Außenbereich eingesetzt und müssen daher bei der Leitungsauslegung etwas anders betrachtet werden als in unserem ersten Beispiel.
Da hier die äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel die Umgebungstemperatur oder Feuchtigkeit und Nässe durch Regen anders sind als im Innenbereich, kann die Auswahl einer hochwertigeren Leitungsqualität vorteilhaft sein.

Hier wird die Leitungsführung meist durch, das sogenannte micro flizz System realisiert. Dieses System ist wartungsfrei, leicht zu montieren und bietet neben geringem Platzbedarf eine fertige Führung der Kette.

Welche Leitung hat der Kunde eingesetzt?
Zurück zu unserem Kunden mit dem Hallentor. Hier haben wir eine CF211 eingesetzt. Wir haben uns aufgrund der vorhandenen Sensorik für eine Datenleitung entschieden. Da keine extremen Temperaturen vorherrschen und die Leitung in trockener Umgebung in der Lagerhalle liegt, haben wir einen PVC-Außenmantel verwendet. Durch den Twisted Pair Aufbau der Adern ist diese Leitung für Verfahrwege dieser Art sehr gut geeignet.

Manchmal bedarf es unterschiedlicher Leitungen aufgrund verschiedener Anforderungen und Sensorik. Vor allem bei dem Thema Sicherheit muss die zuverlässige Funktion aller Bauteile sichergestellt sein, auch die der Leitung. Es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass niemand unter dem Tor eingeklemmt wird. Hierfür werden unter anderem sogenannte Sicherheitsleisten an der Schließkante des Tores eingesetzt.

Die richtige Leitung für Ihr Industrietor
Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, war die Wahl der richtigen Leitungen nicht. Es bedarf manchmal mehr als den Blick in den Katalog. Hier müssen nicht nur die äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel die Umgebungstemperatur beachtet werden, sondern auch anwendungsspezifischen Eigenschaften. Dazu zählen zum Beispiel der Verfahrweg oder der Biegeradius.
In Zusammenarbeit mit dem Kunden konnte eine technisch optimale Lösung gefunden werden. Seine Tore laufen seitdem reibungslos und ausfallfrei.
Suchen auch Sie nach Leitungen für Ihre Industrietore oder andere bewegte Anwendungen? Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.