iglidur Gleitlager können problemlos in Kunststoffbohrungen eingepresst werden. Zu beachten ist aber, dass iglidur Gleitlager durch den sogenannten Presssitz in der Bohrung fixiert sind. Die im Vergleich zu Metall höhere Wärmeausdehnung oder Quellung durch Feuchtigkeit kann dafür sorgen, dass sich die Bohrung eher ausdehnt als das Gleitlager; die Folge: Der Presssitz geht verloren, und das Lager „rutscht“ aus der Bohrung – die sich allerdings auch gegenüber dem Gleitlager zusammenziehen kann. Der Innendurchmesser des Lagers verändert sich dadurch und klemmt auf der Welle.