Ja. Zu den Faktoren, die normalerweise für die Auswahl des idealen Werkstoffs für Gleitlageranwendungen notwendig sind, kommt es beim Einsatz im Vakuum vor allem auf dessen Feuchtigkeitsaufnahme an. Warum? Die meisten Werkstoffe nehmen in irgendeiner Form Feuchtigkeit auf, je nach Kunststoff variiert dies. Diese Feuchtigkeit kann aus Flüssigkeiten stammen oder aus der Luft: Wird diese nämlich, etwa bei der Aufbewahrung, aufgenommen, kann sie im Vakuum erneut freigesetzt werden und beeinträchtigt dann die Qualität des Vakuums. Daher sollten für den Einsatz hier bevorzugt iglidur Werkstoffe gewählt sein, die eine besonders geringe Feuchtigkeitsaufnahme aufweisen.
Kann ich eure Gleitlager im Vakuum einsetzen?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Feuchtigkeitsaufnahme Gleitlager iglidur iglidur Werkstoffe