Für alle, die einen Schalter oder einen Joystick für Fahrten nach rechts und links (bei beispielsweise einer Tischhöhenverstellung oben und unten) einsetzen möchten – ja, es geht. Wie Sie diesen an die DC-Motorsteuerung anschließen, sehen Sie hier:
Kann ich einen externen Schalter an die D3 DC-Motorsteuerung anschließen?
Verwandte Fragen
- Gibt es igus Stücklisten zu 3D Druckern?
- Was muss ich bei der Montage einer zylindrischen Gewindemutter aus Kunststoff beachten?
- Was muss ich bei der Montage einer Gewindemutter mit Flansch beachten?
- Kann ein Gleitgewindetrieb ein Kugelgewinde ersetzen?
- Darf ich igus Gewindetriebe schmieren?
- Kann man die dryve D1 auch in eine übergeordnete Steuerung/SPS einbinden?
- Was kann ich alles direkt an der D3 DC Motorsteuerung einstellen?
- Was ist wo bei der D1 Motorsteuerung?
- Unboxing einer D1 Motorsteuerung
- Wie erkenne ich die IP-Adresse einer D1 Motorsteuerung?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!