| GOF & PCF Fasern lassen sich nur unter enormen Aufwand und Equipment im Feld konfektionieren. Da die Fehlerquellen, Verunreinigungen, Spleißfehler etc. sehr hoch sind, wird dem Kunden meist davon abgeraten. Außerdem sind für das Konfektionieren teures Spezialwerkzeug und Fachkenntnisse gefordert. Bei den Kunststofffasern (POF) hingegen, kann die Konfektionierung unter einfachen Bedingungen und Werkzeugen auch im Feld stattfinden. |
Kann ich eine LWL selber im Feld konfektionieren?
Verwandte Fragen
- Was ist Laserlöten und welches Vorteile bringt es mit sich?
- Was ist Reflowlöten?
- Was ist elektrisches Widerstandslöten?
- Was ist Kolbenlöten und was sind die Vorteile?
- Was ist Ofenlöten und welche Vorteile hat es?
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!