Als Bestandteile von Industrie 4.0 gelten die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und die Zustandsüberwachung (Condition Monitoring). Mit Energieketten, Leitungen und Gleit- sowie Linearlagerprodukten verfolgt igus die Ziele, die Sicherheit und Maschineneffizienz und somit die Technik zu verbessern oder dabei die Kosten zu senken.
Sie überwachen den Abrieb, messen die Zug-/Schubkraft und geben Auskunft über eine drohende Überlast: Die smarte Sensoren an Energie- oder Schleppketten. Doch wie kommt der Instandhalter an konkrete Aussagen über den Zustand seiner Anlage? Die Predictive Maintenance Lösung von igus ist das i.Cee:local. Das intelligente Modul bündelt die Daten aller eingesetzten smart plastics Systeme und […]
In der Automobilproduktion stehen die Bänder niemals still. Kollaborierende Roboterarme für Montage und Schweißarbeiten sind im Dauereinsatz; ebenso alle Komponenten, die sie mit Energie und Daten versorgen. Gerade in solchen Umgebungen machen intelligente Konzepte im Stile der Vorausschauenden Wartung am meisten Sinn: ▲ Tech up Verlängerung der maximalen Lebensdauer Erhöhung der Gesamtanlageneffizienz Einbindung in Industrie […]
Das zentrale Element in diesem Bereich stellt die i.Cee Software dar. Diese Software in Verbindung mit Sensoren an Energieführungssystemen, der Gleitlagerbuchse oder einem Linearschlitten machen die ab Lager lieferbaren Produkte zu smarten Produkten. Dieses Upgrade schafft die Möglichkeit die maximale Lebensdauer Ihres igus Produktes zu ermitteln und auch den perfekten Servicezeitpunkt gibt das i.Cee System […]
Die direkte Anbindung an die SPS Maschinensteuerung des i.Sense EC.W Sensors zum kontinuierlichen Condition Monitoring wird per potentialfreien Kontakten der in den Sensor integrierten INI-Leitung realisiert. Diese hat standardmäßig eine Länge von 2 Meter, aber lässt sich beliebig verlängern. Damit ist eine Echtzeit-Zustandsüberwachung für gleitenden Energieführungssysteme schon ab EUR 248,00 (DE Liste) möglich. Gefällt mir […]
Dank der direkten Anschlussmöglichkeit per integrierter INI-Leitung lässt sich der neue i.Sense EC.W Sensor von igus – smart plastics auch ohne Schaltschrankmodul in die Anlage integrieren bzw. an die SPS Maschinensteuerung anschließen. Damit ist erstmals ein zuverlässiges Condition Monitoring der Energiekette auch schon für unter 250 EUR möglich. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du […]
Der i.Sense EC.W Sensor von igus – smart plastics ermöglicht ein kostengünstiges Echtzeit Condition Monitoring von Energieketten bereits ab 248 Euro und lässt sich dank integrierter, potentialfreier Kontakte ohne Internetanbindung direkt an die SPS Maschinensteuerung anschließen. Enthalten sind dabei der Sensor, die Leitung sowie die Auswerteelektronik. Anwender haben auch die Möglichkeit, den Sensor per i.Cee […]
DMS steht für Dehnungsmessstreifen. Dies sind kleine Sensoren, mit denen eine relative Längenänderung gemessen werden kann. Sie bestehen häufig aus einem Draht, der zickzackförmig auf einem dünnen Kunststoffträger aufgebracht ist, und einer schützenden Deckschicht. Wird der Dehnungsmessstreifen (und somit auch der Draht) gestaucht, verringert sich sein Widerstand, wird er gestreckt, erhöht sich sein Widerstand. Aus […]
Eine hohe Maschinenverfügbarkeit ist das Ziel eines jeden Maschinenverantwortlichen. Denn die Maschinenverfügbarkeit, oder Anlagenverfügbarkeit, gibt Aufschluss darüber, in wieviel Prozent der geplanten Produktionszeit eine Maschine wirklich produziert hat. Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist demnach eine Grundvoraussetzung für eine effiziente Produktion. Mit smart plastics, der Begriff steht stellvertretend für Bauteile wie Energiekettensysteme, chainflex Leitungen und Kunststoffgleitlager, die mit Konnektivität und Sensorik ausgestattet werden, verfolgt igus also das […]
Die kontinuierliche Zustandsüberwachung dient zur zustandsorientierten Instandhaltung von Maschinen und Anlagen. Sie gilt als Weiterentwicklung der reaktiven Instandhaltung, einer noch immer häufig angewandte Form von Instandhaltung bei der Maschinen oder Anlagen nur bei Ausfällen oder Defekten repariert werden. Generell lässt sich sagen, dass die kontinuierliche Zustandsüberwachung von Maschinen dabei hilft, Maschinenschäden frühzeitig zu erkennen und […]
Mit einer sauberen Maschinendatenerfassung, kurz MDE, ist der Vorgang zur Erfassung, Speicherung und Bereitstellung von Daten und Informationen, die in einer industriellen Fertigung bzw. Produktion anfallen. Werden diese Daten automatisch erfasst, verdichtet und in Echtzeit visualisiert, ist das die Grundlage für ein effizientes Produktionsmanagement im Sinne der Smart Factory. Werden smart plastics zur Zustandsüberwachung genutzt, […]