Die Linearschlitten TWA Automatik erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit drei Einstellschlüsseln. Montage Alle drei Schlüssel in den Schlitten einsetzen und nach links „entriegeln“. Der Linearschlitten TWA Automatik wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben. Im unbelasteten Zustand werden die Schlüssel nach rechts gedreht, „verriegelt“ und abgezogen. Das […]
Die Frage nach Korrosionsschutz von Linearführungen wird sehr oft gestellt, denn in allen möglichen Umgebungen werden sie eingesetzt. Innen brauche ich „nur“ die passende Schmierung. Aber schon in der Garage kann es feuchter sein. Im Außeneinsatz kommt die Linearführung erst recht mit Regen, Schnee, Wärme, Kälte wie auch Schmutz und Staub in Kontakt. Und im […]
Die Linearschlitten der TW Serie 01 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Montage Der Linearschlitten TW Serie 12 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben. Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert. Spieleinstellung Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden. Mit einem Schraubenschlüssel löst man im […]
Die Linearschlitten TW Serie 01 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Montage Der Linearschlitten TW Serie 01 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben. Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert. Spieleinstellung Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden. Die drei Schutzkappen auf der einen Stirnseite […]
Mit einer Linearführung kann ich etwas von A nach B verstellen. Hat das was mit Ergonomie zu tun? Die Antwort lautet – ja. Tischhöhenverstellungen für einen gesunden Wechsel von Stehen und Sitzen, Verstellungen von Stuhlrückenlehnen für rückenschonendes Sitzen, von Kopfstützen für mehr Sicherheit, Monitorverstellungen für eine bessere Haltung. Mit gebogenen Linearführungen können Bedienelemente in Kabinen […]
Eine einfache Frage, aber oft findet man hierzu nur komplexe technische Antworten. Ganz simpel gesagt ist eine Linearführung ein Hilfsmittel, „etwas“ auf geradem Weg von Position A zu Position B zu bringen. Dieses Etwas kann eine Schiebetür eines Schrankes sein; es kann für einen Positions- oder Perspektivwechsel einer Kamera sein; für eine Glasflasche, die abgefüllt […]
Unsere Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben, und danach sollten sich alle Bauteile der Linearführung richten. Bei möglichem Kontakt mit Lebensmitteln gelten andere Anforderungen an jedes Bauteil. Die Linearführung, d. h. Führungsschienen, Rundwellen, Linearlagergehäuse, Schrauben usw., müssen aus Edelstahl gefertigt werden. Alle weiteren Materialien müssen gemäß den EU- oder FDA-Bestimmungen hergestellt worden sein, geschmierte […]
Alternativ zu geschmierten Kugelbuchsen gibt es die saubere selbstschmierende Alternative eines Lineargleitlageradapters. Beide zylindrischen Bauformen haben die identischen Einbaumaße und können in jedem Lineargehäuse montiert werden. Die Montage in das Gehäuse erfolgt bei beiden Lagern ebenfalls identisch. Zuerst wird ein Sicherungsring nach DIN 471 bzw. 472 mit einer Sicherungsringzange in die Innennut im Gehäuse eingesetzt. […]
Eine einfache Frage, warum stellt man sie sich? Man fragt sich doch auch nicht, wo man Milch kauft. Oder ein Auto. Na klar, man geht in den Supermarkt bzw. in ein Autohaus. In Zukunft kann man vielleicht beides im Supermarkt erstehen. Aber eine Linearführung? Wo bekomme ich sie? In einem Baumarkt? Im Möbelhaus? Nur online? […]
Die Flachführung drylin N besteht aus einem eloxierten C-Profil, in dem ein Gleitschlitten verfährt. Der Basisschlitten ist aus Zinkdruckguss gefertigt und wird mit einem Gleitrahmen aus dem Polymer iglidur J umclipst. Absolut trocken, sauber und leise gleitend. Die beiden Hälften des Gleitrahmens können nachbestellt werden. Einfach den Schlitten aus der Schiene ziehen, neuen Rahmen umclipsen […]