Hat igus Stücklisten zu 3D Druckern ist eine häufig gestellte Frage. Denn viele sehen auf Messeständen von igus rund um die Uhr 3D Drucker laufen. Zum Beispiel auf der Hannovermesse oder der Formnext in Frankfurt werden verschiedenste Modelle wie Zahnräder oder Gewindemuttern mit den igus Tribo-Filamenten gedruckt. Und diese 3D Drucker beinhalten viele igus Produkte, […]
Bei einer Montage einer zylindrischen Gewindemutter aus Kunststoff ist eine axiale und radiale Sicherung notwendig. Eine Option für eine radiale Sicherung ist der Einsatz von Madenschrauben. Die axiale Sicherung kann durch einen Blechring erfolgen. Ein Einkleben der Gewindemutter wird nicht empfohlen. Ein Tipp zur Montage: Verwende eine Gewindemutter mit einer Schlüsselfläche und nutze die Flächen […]
Wichtig für die Befestigung einer Flanschgewindemutter aus Kunststoff ist vor allem, dass maximale Anzugsmoment von 2,5 Nm nicht zu überschreiten. Zudem ist es empfehlenswert die Befestigungsschrauben über ein drittes Medium (z.B. flüssige Schraubensicherung) zu sichern. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Grundsätzlich ja. Ein Gleitgewinde kann ein Kugelgewinde ersetzen wenn die zutreffenden Anwendungsparameter wie zulässige Axiallast, Drehzahl usw. eingehalten werden sowie die geforderte Positioniergenauigkeit erzielt wird. Ein Tipp. Funktion und Lebensdauer kann einfach und schnell online überprüft und ermittelt werden. PS. Wenn die technische Kenndaten passen und ein Tausch möglich ist, bieten Gleitgewindetriebe zudem weitere Vorteile […]
Ja, wenn eine Schmierung gewollt ist, darf man schmieren. Und zwar am besten mit einem silikonfreien Schmierstoff. Durch eine Einmalschmierung kann insbesondere das Einlaufverhalten verbessert und der Reibwert reduziert werden. Zu beachten ist jedenfalls, dass eine Schmierung von igus Gewindemuttern jedoch generell nicht erforderlich ist. Alle igus Werkstoffe sind bereits tribologisch optimiert d.h. homogen mit […]
Ja klar geht das. Die verfügbaren Kommunikationsschnittstellen machen den Anschluss an eine übergeordnete Industriesteuerung wie eine SPS oder einen Industrie PC sehr einfach. Aber nicht nur das – Die D1 funktioniert genauso gut mit Mikrocontrollern wie einem Arduino oder Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi. Somit ist die D1 auch bestens für IOT Projekte gerüstet. Hier […]
Man braucht keinen Laptop, Pad oder Smartphone wenn man die dryve D3 DC-Motorsteuerung bedienen möchte. Die wichtigsten Funktionen finden sich direkt am Gehäuse und das macht die Motorsteuerung sehr mobil und sehr leicht zu bedienen. Überzeugen Sie sich selbst: Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die dryve D1 ist DIE Motorsteuerung für Schrittmotoren und Gleichstrommotoren. Aber im ersten Schritt gucken wir uns mal das Gehäuse an. Folgt der Tour rund um die dryve D1 Motorsteuerung. Was ist wo? Weitere Tipps rund um die D1: Wer möchte direkt online testen? Wer möchte das Bedienerhandbuch lesen oder downloaden?Wer möchte bestellen? Gefällt mir […]
Wie steuert man einen Schrittmotor? Wie steuert man einen Gleichstrommotor? Kann ich das online testen? Wo kann ich die Motorsteuerung bestellen? Was kostet sie? Wann bekomme ich sie geliefert? Eine einfache Antwort. Alles mit der dryve D1 Motorsteuerung. Testen! Bestellen! Auspacken Alles über Anschluss, Funktion usw. finden Sie hier. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht […]
Ein Kennzeichen einer modernen Motorsteuerung für Schritt- und Gleichstrommotoren ist die einfache Bedienung. Aber vor der einfachen Bedienung steht der einfache Anschluss. Und der ist bei der dryve D1 Motorsteuerung besonders einfach. Ganz ohne Software einfach die IP der D1 in den Browser deiner Wahl eingeben und los geht es. Klickt und überzeugt euch. Tipp. […]