Kategorie: Leitungen chainflex®

Was ist das Besondere an tordierbaren Leitungen?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Das Besondere ist der Aufbau der Leitung. Bei +/- Torsion zieht sich die Leitung innerlich zusammen oder streckt sich. Ähnlich wie ein Handtuch, das man auswringt. Dies wird z.B. bei Adern so realisiert, dass in der Verseilung Elemente enthalten sind, die die Bewegung der Adern ausgleichen und wie ein Stoßdämpfer wirken. Gefällt mir +0 Gefällt […]

Weiterlesen...

Was ist der NVP-Wert und wofür benötige ich den?

Marco Thull | 8. Juli 2019

NVP-Wert ist der Wert der Zeit, den das Signal durch eine Leitung läuft, im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Dies ist in erster Linie für Busleitungen interessant und wird durch den Aufbau bestimmt. Gefällt mir +8 Gefällt mir nicht -10Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was sagt der Farbcode nach DIN 47100?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Der Farbcode DIN 47100 wird zur Aderkennzeichnung verwendet und beinhaltet eine definierte Reihenfolge der Farben der Aderisolation. Vor allem bei Adern mit einem Querschnitt unter 0,5 mm². Bei diesen Dicken ist es nämlich schwer, eine Nummerierung zu erkennen, was die alternative Vorgangsweise zur Kennzeichnung der Adern ist. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Was versteht man unter Nennspannung?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Die Nennspannung (selten auch Nominalspannung genannt) eines elektrischen Verbrauchers oder einer Spannungsquelle (Batterie, Generator, Stromnetz) ist der vom Hersteller oder Lieferanten spezifizierte Wert der elektrischen Spannung im Normalbetrieb. Sie ist, wenn nicht anders angegeben, der Effektivwert der Spannung. Gefällt mir +5 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welche Leitung ist am besten für eine chemische Umgebung geeignet?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Pauschal ist dies leider nicht zu beantworten. Wir verfügen über eine Vielzahl an unterschiedlichen Mantelwerkstoffen, die nach Medien und Beeinflussung ausgewählt werden können. Die PUR & iguPUR Mischungen besitzen gute Ölbeständigkeiten für eine vielzahl verschiedener Ölarten. Für agressivere Medien wie bspw. Bioöle, Amoniak etc. ist TPE-Werkstoff am langlebigsten. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du […]

Weiterlesen...

Was beeinflusst die Kapazität einer Leitung?

igu-blog-adm | 8. Juli 2019

Die Kapazität zwischen den Adern wird durch die Aderisolierung (Werkstoff), die Spannungsklassen (Wandstärke der Aderisolation) und durch das Material der Isolation (Materialkonstante) beeinflusst. Bei der Kapazität zum Schirm verhält es sich ähnlich, jedoch kommt zusätzlich noch die Position der Ader zum Schirm und ein Innenmantel zwischen Schirm und Ader zum Tragen. In beiden Fällen erhöht […]

Weiterlesen...

Warum haben manche BUS-Leitungen eine geschäumte Aderisolierung (FOAM)?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Mit der geschäumten Aderisolierung wird sichergestellt, dass der Abstand zwischen den einzelnen Adern definiert groß ist, aber die Materialkonstante des Isolierwerkstoffs ähnlich der von Luft ist und nicht der von Kunststoff. Wenn eine normale Aderisolation eingesetzt würde, könnten die BUS-Eigenschaften nicht eingehalten werden. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Warum reibt sich die Bedruckung auf TPE-Leitungen schnell ab?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Die Leitung wird nicht thermisch bedruckt, sondern ähnlich wie mit einem Titenstrahldrucker. Da der TPE-Werkstoff die wichtige Eigenschaft der geringen Haftung hat, kann dort die Tinte nicht so gut halten, wie zum Beispiel auf einem PVC-Mantel. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was sind TC-ER zertifizierte Leitungen?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Ausgeschrieben bedeute es „Tray Cable-Exposed Run“, das ist eine spezielle Zulassung für die Verlegung auf den Kabelpritschen in Nordamerika. Es gelten besondere Anforderungen in Richtung Material und Konstruktion. Gefällt mir +8 Gefällt mir nicht -2Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wieso habt ihr in den Torsion-Leitungen für Profinet TP verseilte Adern?

igu-blog-adm | 8. Juli 2019

Bei Twisted Pair verseilten Adern liegt der Vorteil darin, dass die Adern beim auf- und zudrehen der gesamten Verseilung in der Torsion ihren Abstand im Paar nicht verändern. Dadurch bleibt die Übertragungseigenschaft des Bussystems erhalten. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...