Kategorie: Leitungen chainflex®

Was sagt die Prüfspannung aus?

igu-blog-adm | 21. März 2020

Die Prüfspannung sagt aus, mit welcher Spannung die Adern der Leitung nach der DIN VDE 0298-3 geprüft wurden. Diese wird zur Überwachung der ordnungsmäßen Isolation nach der Fertigung durchgeführt. Wichtig ist, dass die Prüfspannung nicht gleich der Nenn- und Betriebsspannung ist. Gefällt mir +4 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wie berechne ich die Zugfestigkeit einer Leitung?

igu-blog-adm | 21. März 2020

Die Zugfestigkeit wird über den Leiternennquerschnitt der Hauptadern definiert. Nach Norm darf eine Leitung in einer hängenden Anwendung mit 15 N/mm² Kupfer der Hauptadern belastet werden oder die Leitung braucht ein spezielles Tragorgan. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -2Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Muss eine Leitung für Ketten einen PUR Mantel haben?

igu-blog-adm | 21. März 2020

Für die Haltbarkeit in einer Energiekette ist der Werkstoff PUR nicht notwendig! Er ist einer von vielen Werkstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. PUR hält bei tiefe Temperaturen und hat eine gute Ölbeständigkeit. Wenn diese Eigenschaften nicht genutzt werden, dann ist unser PVC-Werkstoff oft die deutlich bessere und günstigere Alternative. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du […]

Weiterlesen...

Was ist das Problem bei Leitungen für Unterwasser-Anwendungen und wie kann man es beheben?

igu-blog-adm | 21. März 2020

Das häufiste Problem bei Unterwasserleitungen ist der Eintritt von Feuchtigkeit durch den Mantel (also quer) sowie die Längenausbreitung der Feuchtigkeit innerhalb der Leitung (also längs). Daher müssen bei Leitungen im Unterwassereinsatz Materialien verwendet werden, die dauerhaft „dicht“ sind, was in der Regel durch Gummimischungen als Mantel realisiert wird. Damit wird die Leitung Querwasserdicht. Für die […]

Weiterlesen...

Was sagt die Kuperbasis aus?

igu-blog-adm | 21. März 2020

Bei Kabeln und Leitungen gibt es, wie bei allen Produkten, einen Preis pro Mengeneinheit. Zusätzlich wird hier jedoch noch ein Aufschlag für den schwankenden Kupferwert addiert. Dabei wird der Wert von 150,- EUR/100 kg als Basis vorausgesetzt und im Katalogpreis berücksichtigt. Dies führt dazu, dass der Kupferzuschlag erst ab Werten von über 150,- EUR/100 kg […]

Weiterlesen...

Was ist der Unterschied von Profibus zu Profinet?

igu-blog-adm | 19. März 2020

Profibus ist ein klassischer bzw. universeller Feldbus, der flächendeckend in der Automatisierungstechnik eingesetzt wird. Profinet hingegen basiert auf einem Industrial Ethernet-Standard zur Datenübertragung.

Weiterlesen...

Welche Vorteile hat Profinet?

igu-blog-adm | 19. März 2020

Profinet hat den Vorteil, dass es die Datenübertragung in Echtzeit ermöglichen kann, bietet also Echtzeitfähigkeit.

Weiterlesen...

Wann muss ich Profinet verwenden?

igu-blog-adm | 19. März 2020

Das gibt die Steuerung der jeweiligen Anlage bzw. Anwendung vor, die in das Kommunikationsnetzwerk angeschlossen werden soll. Durch den großen Zuwachs an Profinet-Geräten in den letzten Jahren ist dies bei immer mehr Industrieanwendungen der Fall.

Weiterlesen...

Was ist Profinet?

igu-blog-adm | 19. März 2020

Profinet ist ein Busstandard zur sicheren Datenübertragung und steht für Process Field Network. Es basiert auf dem Industrial Ethernet-TCP/IP und ist für Anwendungen geeignet, bei denen schnelle Datenkommunikation über Ethernet-Netzwerke in Kombination mit industriellen IT-Funktionen gefordert sind.

Weiterlesen...

Single Pair Ethernet (SPE) – Warum?

igu-blog-adm | 25. November 2019

Ethernet ist heute als Bussystem durchgängig im Gebäude (1), auf Leitebene (2) und bis zur Maschinesteuerung (3) üblich und eingeführt. Tiefergehende Systeme bis auf die Eingabeebene wie I/O-Sensoren (4), Messgeräte, Stellantriebe sind meist mit einfachen Leitungen oder Feldbussen verbunden. Dadurch ist eine intelligente Nutzung in einem durchgängigen Bussystem auf einer Technologiebasis nicht möglich. Diese Situation […]

Weiterlesen...