Kategorie: Leitungen chainflex®

Worauf ist bei Leitungen im ATEX Bereich zu achten?

Marco Thull | 5. Juli 2019

ATEX gruppiert Zonen nach Gefahrenpotential für Explosion ein. Grundsätzlich kann man sagen, dass Werkstoffe zu verwenden sind, die einem schweren Gummiwerkstoff nahe kommen. Dies kann fertigungstechnisch nicht immer gewährleistet werden, daher können für bestimmte Zonen auch Werkstoffe wie PUR und TPE eingesetzt werden. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was sagt der Begriff „NEXT“ aus?

Marco Thull | 5. Juli 2019

Der NEXT Wert ist ein Maß für die Unterdrückung des Übersprechens zwei benachbarter Aderpaare in einer Leitung. Das Übersprechen ist auf elektromagnetische Felder zurückzuführen, die durch die Signalübertragung entstehen und die in das andere Adernpaar induziert werden. Das Nahnebensprechen gibt an, wie stark das Signal eines Adernpaares in das andere Adernpaar induziert wird. Angegeben wird […]

Weiterlesen...

Gibt es halogenfreie PVC-Leitungen?

Marco Thull | 5. Juli 2019

Nein. Eine Leitung mit PVC Außenmantel kann nicht halogenfrei sein. Die Abkürzung PVC steht für PolyVinylChlorid. Das Chlorid (bzw. Chlor) wiederum gehört zu den Halogenen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wie macht sich die Kapazität einer Antriebsleitung in der Praxis bemerkbar?

Marco Thull | 5. Juli 2019

Die Kapazität zwischen den Adern ist sozusagen der Speicher der Energie in der Leitung. Dies führt dazu, dass der Umrichter bei einer Antriebsleitung zusätzliche Energie ins Umladen der Elektronen stecken muss. Daher ist es gewünscht, die Leitung möglichst niederkapazitiv zu halten, um diese Energie zu verringern. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits […]

Weiterlesen...

Ist es zulässig, die Leitung mit der Prüfspannung zu betreiben?

Marco Thull | 5. Juli 2019

Nein, die Prüfspannung dient der Überprüfung der Isolationsfestigkeit der Leitung. Diese Überprüfung bedarf speziellen Sicherheitsvorkehrungen und findet nur mit geringen Strömen statt, um die Leitung während des Tests vor Beschädigungen zu schützen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welche Mantelmaterial – Farbe ist für UV beanspruchte Anwendungen am Besten geeignet?

igu-blog-adm | 5. Juli 2019

Grundsätzlich kann man sagen: Je dunkler, desto besser, weil mehr schützende Farbpartikel drin sind. Aus diesem Grund ist schwarz die beste Farbe im Bezug auf Haltbarkeit unter UV-Licht. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Kann ich eine LWL selber im Feld konfektionieren?

igu-blog-adm | 5. Juli 2019

GOF & PCF Fasern lassen sich nur unter enormen Aufwand und Equipment im Feld konfektionieren. Da die Fehlerquellen, Verunreinigungen, Spleißfehler etc. sehr hoch sind, wird dem Kunden meist davon abgeraten. Außerdem sind für das Konfektionieren teures Spezialwerkzeug und Fachkenntnisse gefordert. Bei den Kunststofffasern (POF) hingegen, kann die Konfektionierung unter einfachen Bedingungen und Werkzeugen auch im Feld […]

Weiterlesen...

Was bedeutet das Auflegen einer Ethernet Leitung nach TIA568-A oder -B und wo liegen die Unterschiede?

| 5. Juli 2019

EIA/TIA-568-A und EIA/TIA-568-B sind Standards für die Kontaktierung achtpoliger Ethernet RJ-45 Steckstellen. Funktional gibt es hier keine Unterschiede und der einzige Unterschied ist die Vertauschung der Adernpaare 2 und 3 (orange/weiß & grün/weiß). Wichtig ist hier nur die konsequente Einhaltung der Kontaktierung. In Europa ist die Kontaktierung nach A weit verbreitet, da die Farbbelegung mit […]

Weiterlesen...

Was sind maximale Übertragungslängen einer Ethernet Leitung?

igu-blog-adm | 4. Juli 2019

Nach allgemeiner Vorgabe beträgt die Übertragungslänge in einer Leitung 100 Meter. Diese Länge setzt sich zusammen aus 90 Meter Leitung für die feste Verlegung und zweimal 5 Meter für die Bewegung. Diese Beschreibung kommt aus dem Ursprung der Anwendung, also der Gebäudetechnik. Dort ist die Gebäudeinstallation fest verlegt und am Anfang und Ende der Leitung […]

Weiterlesen...

Wie macht sich die Kapazität einer Antriebsleitung in der Praxis bemerkbar?

igu-blog-adm | 4. Juli 2019

Die Kapazität zwischen den Adern ist sozusagen der Speicher der Energie in der Leitung. Dies führt dazu, dass der Umrichter bei einer Antriebsleitung zusätzliche Energie ins Umladen der Elektronen stecken muss. Daher ist es gewünscht die Leitung möglichst niederkapazitiv zu halten, um diese Energie zu verringern. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits […]

Weiterlesen...