Kategorie: Anschlussfertige Leitungen

igus® readycable®

Was ist Laserlöten und welches Vorteile bringt es mit sich?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Bei diesem Verfahren sind genaue Lötungen innerhalb kurzer Taktzeiten möglich. Der Lötprozess erfolgt berührungslos an der Luft, kann aber auch unter Schutzgas oder Vakuum erfolgen.

Weiterlesen...

Was ist Reflowlöten?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Bereits mit Lot benetzte Lötstellen werden unter Wärmezufuhr in einem genau definierten Temperatur-Zeit-Profil der Baugruppe bis auf Löttemperatur erhitzt.

Weiterlesen...

Was ist elektrisches Widerstandslöten?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Bei dem Verfahren des elektrischen Widerstandslötens werden die Fügeteile durch Zangen oder Schweißköpfe zusammengepresst und durch Aufgeben von Strom wird das Lot an der Kontaktstellen zwischen den Bauteilen elektrisch aufgeschmolzen.

Weiterlesen...

Was ist Kolbenlöten und was sind die Vorteile?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Das Kolbenlöten ist das einfachste und meist verbreitete Lötverfahren in der Elektrotechnik.

Weiterlesen...

Was ist Ofenlöten und welche Vorteile hat es?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Das Ofenlöten ist ein Lötverfahren, bei dem die Fügeteile in einem Ofen mit eingelegtem Lot erhitzt werden und das bevorzugt für das Hartlöten eingesetzt wird.

Weiterlesen...

Was ist Flammlöten und welche Vorteile bringt es mit sich?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Das Flammlöten ist ein thermisches Fügeverfahren für metallische Werkstoffe, die bei diesem Verfahren mit einem Lot verbunden werden.

Weiterlesen...

Welche Lötverfahren gibt es?

igu-blog-adm | 25. September 2020

Lötverfahren werden (nach DIN 8505) nach verschiedenen Gesichtspunkten unterteilt. Man unterscheidet zwischen Weichlöten und Hartlöten.

Weiterlesen...

Wie hoch ist die Dichtigkeit des Module Connect?

Markus Hueffel | 6. Juli 2020

Für den Kabeleinlass des Module Connect gibt es drei unterschiedlich abgestufte Balgdichtungen, die je nach Leitungsdurchmesser entsprechend bearbeitet werden können.

Weiterlesen...

Wie viele Module passen in ein Module Connect Gehäuse?

igu-blog-adm | 3. Juli 2020

Je Gehäuse lassen sich bis zu vier HARTING Han Modular Einsätze miteinander kombinieren, z.B. Pneumatik, Leistung, BUS, Signal – in vier Einzel- oder zwei Doppelmodulen. Insgesamt stehen 100 unterschiedliche Kontaktträger zur Verfügung.

Weiterlesen...

Wie mache ich meine Energiekette steckbar?

igu-blog-adm | 16. Juni 2020

Je komplexer die Anlage und je umfangreicher die Funktionen der Maschine, desto aufwändiger ist oft die Energieführungskette. Aus diesem Grund werden bei komplexen Anlagen häufig viele Steckstellen benötigt.

Weiterlesen...