Kategorie: Anschluss­fertige Energie­führungen

igus® readychain®

Wie groß darf der maximale Leitungsdurchmesser in der Energiekette sein?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Um einen Abrieb der Leitungen zu vermeiden, wird eine Platzreserve zwischen der Leitung und der Kette empfohlen. Dazu orientiert man sich an der Innenhöhe der Kette und am Durchmesser der Leitung. Allgemein gelten folgende Formeln: Elektrische Leitungen: Innenhöhe -10% Hydraulikschläuche: Innenhöhe – 20% Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Warum sollten Leitungen zugentlastet werden?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Leitungen, die in Bewegung sind, werden gestaucht und gedehnt. Das nennt man Relativbewegung. Diese Relativbewegung muss abgefangen werden, um zu vermeiden, dass die Leitungen sowie die angeschlossenen Stecker, Kontakte und die dazugehörigen Peripherien unter ständiger Beanspruchung stehen. Geht eine Zugkraft durch die Leitung, z.B. direkt auf einen Kontakt, so könnten die Anschlüsse beschädigt werden. Die […]

Weiterlesen...

Warum ist die richtige Befüllung einer Energiekette so wichtig?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Die Anordnung der Leitungen und Schläuche ist für die Lebensdauer des e-ketten Systems sehr wichtig.

Weiterlesen...

Wozu dient eine Zugentlastung?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Eine Zugentlastung ist eine mechanische Schutzvorrichtung an elektrischen Leitungen. Mithilfe einer Zugentlastung wird die Verbindung zwischen einer Leitung und dem Endstück gegen mechanische Beanspruchung geschützt. Dazu werden Leitungen auf die Anwendung abgestimmt und mit Klemmelementen befestigt. Folgende Zugentlastungslösungen sind u.a. möglich: C-Profile CFX Bügelschellen chainfix Kettenkämme CFU Wabenzugentlastung Zugentlastungstrennstege CFV Zugentlastung stufenförmig CFN Nuggets, Zugentlastungsstein […]

Weiterlesen...