Die Sorge über Bauraumbeschränkungen kennen wahrscheinlich viele Konstrukteure.
Cost down, life up! Diesen Leitsatz möchten wir erfüllen, wenn wir eine e-kette für Sie auslegen. Unser Ziel ist es, Ihnen die günstigste, sicher funktionierende Energieführungslösung zu liefern. Je mehr Daten Sie uns an die Hand geben, um so besser können wir das optimale Energiekettensystem für Sie finden. Standardanwendungen Bei überschaubarer Dynamik und Zyklenzahl sowie […]
Wir versehen jedes unserer Einzelteile mit einer eigenen Artikelnummer. Wenn das einzelne Kettenglied aus vier oder mehr Einzelteilen besteht, kann die Artikelnummer der Baugruppe nicht direkt abgelesen werden. Da wir bei igus eine einheitliche Artikelnummern Struktur bei unseren Energieketten verfolgen, können Sie sich an folgenden Punkten orientieren: Artikelnummer des Öffnungsstegs: Der Kettenartikel besteht aus zwei […]
Wir versehen jedes unserer Einzelteile mit einer eigenen Artikelnummer. Wenn das einzelne Kettenglied aus vier oder mehr Einzelteilen besteht, kann die Artikelnummer der Baugruppe nicht direkt abgelesen werden. Da wir bei igus eine einheitliche Artikelnummern Struktur bei unseren Energieketten verfolgen, können Sie sich an folgenden Punkten orientieren: Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -1Du hast […]
Im Energieketten Katalog sowie auf unserer Webseite gibt es Artikelnummern, die sind grau oder in einer anderen helleren Farbe gekennzeichnet. Das bedeutet, dass der Artikel grundsätzlich geplant oder machbar ist, aber noch nicht umgesetzt wurde. In wenigen Fällen sind grau hinterlegte Artikel mit Einschränkungen lieferbar, beispielsweise mit einer mechanischen Nacharbeit am Spritzgussteil. Deswegen empfehlen wir […]
Die CAD-Modelle zu unseren Energieketten finden Sie in unserer umfangreichen CAD-Bibliothek. Außerdem gelangen Sie über die einzelnen Produktseiten direkt zum CAD-Modell der ausgewählten Energiekette: Startseite der CAD-Bibliothek: Mehr Infos zu unserer CAD-Bibliothek finden Sie in diesem Beitrag: CAD-Modelle für Energieketten erstellen und direkt in Ihre Konstruktion laden Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
igus bietet viele Energiekettensysteme als „Baukasten“ an. So werden bei den E4 Ketten die gleichen Seitenteile für die offenen Ausführungen und die geschlossenen Energierohre verwendet. Beim Blick in den Katalog fällt auf, dass die kleinsten Biegeradien für Energierohre nicht verfügbar sind. Aber weshalb gibt es diese Einschränkung? Antwort: Weil es bei den kleinsten Radien im […]
Bei fast allen igus e-ketten® steht der Biegeradius als Teil der Artikelnummer auf den Seitenteilen bzw. Seitenlaschen der Energiekette.
Wenn auf dem Kettenglied keine Kennzeichnung zu sehen bzw. nicht mehr zu erkennen ist, kann der Biegeradius auch gemessen/berechnet werden:
Im Prinzip ja! Die für das Guidelok notwendige Energiekette kann in ESD Material gespritzt werden, so wie auch alle Kunststoffanbauteile des Guidelok, sprich Wippe, Kunststoffinlays der oberen Führung. Aber: Die Führungsschienen sind aus GFK und dafür haben wir keine ESD Ausführung. Lösung: Die Führungsschienen würden wir in diesem Fall auch in Stahl oder Aluminium anbieten. […]