Flughafen Gangways im Wandel: igus® e-ketten® und smart plastics für die Zukunft
Richard Habering | 21. Juni 2023
Flughäfen sind auf Gangways angewiesen, um den Passagieren einen bequemen Ein- und Ausstieg in die Flugzeuge zu ermöglichen. Fallen diese aus, ist der Weg in die Kabine deutlich erschwert. Eine Möglichkeit, um Störungen der Gangways zu verhindern, sind e-ketten und i.Sense EC.P Condition Monitoring von igus. Mithilfe der e-ketten funktionieren die Gangways reibungslos und auch der Wartungsbedarf wird frühzeitig durch i.Sense EC.P Condition Monitoring erkannt. smart plastics von igus ermöglichen eine zuverlässige und wartungsfreundliche Lösung für Gangways.
Effiziente Gangways am Flughafen Köln/Bonn dank igus e-ketten
Der Flughafen Köln/Bonn gehört zu den verkehrsreichsten Flughäfen in Deutschland. Um den steigenden Passagierverkehr bewältigen zu können, ist eine kontinuierliche Verbesserung der Infrastruktur unerlässlich. Ein entscheidender Faktor bei dieser Weiterentwicklung liegt in der effizienten und zuverlässigen Abfertigung der Fluggäste. Hier setzt igus mit seinen innovativen Lösungen an.
Der Flughafen hat sich für energiesparende und wartungsfreundliche e-ketten von igus entschieden. Diese e-ketten gewährleisten nicht nur eine sichere Energieversorgung, sondern ermöglichen auch eine flexible Bewegung der Gangways. Außerdem konnten die Betriebskosten gesenkt und die Verfügbarkeit sowie Sicherheit der Gangways erhöht werden. Die e-ketten zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, was insbesondere an Flughäfen von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus tragen die energiesparenden Eigenschaften der e-ketten zu einer nachhaltigen Betriebsweise des Flughafens bei.
Festoon Systeme werden von e-ketten abgelöst
Bisher nutzten viele Flughäfen Festoon Systeme für ihre Gangways, die häufige Störungen und hohe Kosten mit sich tragen. Die Festoon Systeme bestehen aus einer Vielzahl von Teilen, wie Zugseile, Gummiseile, Lager und Räder. Diese Teile müssen häufig geschmiert werden. Die Kabel sind freihängend, benötigen deshalb viel Platz und sind den Witterungen ausgesetzt, wodurch eine hohe Anfälligkeit für Schäden auftritt. Außerdem liegen die Kabel zusammengebündelt in einem Mantel, wodurch die Wartung verlängert und erschwert wird.
Um diese Probleme zu umgehen, werden viele Festoon Systeme durch Energieketten ersetzt. Die e-ketten sind aus verschleißfestem und schmierfreien Hochleistungskunststoff mit einer hohen Lebensdauer. Außerdem sind e-ketten nicht freihängend, sondern werden als Kette geführt. Die Kettenglieder schützen vor Verhakungen und Biegungen der Kabel. Die Kabel werden durch die e-kette vor Umweltbedingungen und Schmutz geschützt. Mithilfe von Öffnungsstegen können die Kabel und die Kette einfach gewartet werden, um lange Ausfälle zu vermeiden.
i.Sense EC.P Condition Monitoring – Die smarte Überwachungslösung für Gangways
Um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Gangways weiter zu verbessern, hat igus das i.Sense EC.P Condition Monitoring System entwickelt. Dieses innovative System ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung wichtiger Komponenten in Echtzeit, um mögliche Ausfälle frühzeitig zu erkennen.
Das i.Sense EC.P System basiert auf smarten Kunststoffkomponenten, die mit Sensoren ausgestattet sind und Daten über verschiedene Parameter wie Temperatur, Verschleiß oder Schwingungen sammeln. Diese Daten werden an ein zentrales System übertragen, wo sie analysiert werden, um Wartungsbedarf vorherzusagen und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu einem Ausfall kommt.
Dank diesen smart plastics kann der Flughafen Köln/Bonn nun potenzielle Probleme proaktiv erkennen und entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen planen. Dies führt zu einer verbesserten Betriebszeit der Gangways und erhöht die Sicherheit für die Passagiere.
Zusätzlich zur präventiven Wartung ermöglicht das i.Sense EC.P System eine datenbasierte Entscheidungsfindung und hilft dem Flughafenpersonal, langfristige Instandhaltungsstrategien zu entwickeln. Durch die Analyse der gesammelten Daten können Anomalien frühzeitig erkannt und die Verfügbarkeit der Gangways kontinuierlich verbessert werden.
Die Gangways spielen eine entscheidende Rolle bei der Abfertigung der Passagiere an Flughäfen. igus bietet mit seinen wartungsfreundlichen Energieketten und dem i.Sense EC.P Condition Monitoring System smarte Lösungen, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Gangways deutlich verbessern. Der Flughafen Köln/Bonn ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die innovativen Lösungen von igus den Betrieb optimieren und helfen, den Passagieren ein angenehmes Reiseerlebnis bieten zu können. Mit igus an Bord geht die Zukunft der Gangways in eine smarte und effektive Richtung.
Um noch mehr über intelligente und zuverlässige smart plastics zu erfahren, besuchen Sie gerne unsere Website: