Gewindetechnologie

Die dryspin® Gewindetechnologie und ihre zahlreichen Gewindegrößen

Zoe Moser | 25. September 2020

Die dryspin Gewindetechnologie wurde 2016 von dem Entwicklerteam der drylin Gewindetechnik entwickelt und patentiert. Dabei wurde besonders Wert auf die Erhöhung der Lebensdauer und die Steigerung der Effizienz gelegt. Das dryspin Produktportfolio umfasst Steilgewindespindeln aus Edelstahl oder Aluminium und die dazu passenden Gewindemuttern aus igus Hochleistungspolymeren.

Weiterlesen...

Mehrgängige Gewinde

Zoe Moser | 18. September 2020

In diesem Beitrag gehen wir mehr auf die Thematik Gewindegängigkeit bzw. Gangzahl von Gewinden ein. Wofür stehen die beiden Begriffe überhaupt und was bedeutet sie für meine Anwendung? Eingängige Gewindespindeln bestehen, wie der Name schon sagt, aus nur einem einzelnen Gewindegang (Single Start). Das bedeutet, der durch Pitch…

Weiterlesen...

Schwerlast Gewindetrieb

Zoe Moser | 4. Mai 2020

Wenn Gewinde in Anwendungen für Schwerlast verwendet werden, muss sie vielen Anforderungen gerecht werden. Einer der wichtigsten Aspekte für die Schwerlast ist die Standhaftigkeit der Gewinde bei hohen axialen und radialen Lasten. Doch funktioniert das auch mit Gewindemuttern aus Kunststoff? Klare Antwort: Ja! Das Entwicklerteam der drylin Gewindetechnik hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine robuste Alternative zur Flanschgewindemutter zu entwickeln.

Weiterlesen...

Spindel bearbeiten

Zoe Moser | 13. September 2018

Wie kann ich meine Spindel individuell bearbeiten? Und welche Möglichkeiten zur Zapfenbearbeitung der Gewindespindel habe ich?

Während Kundenanfragen zu individuell gearbeiteten Spindeln bisher händisch von einem technischen Zeichner angefertigt wurden, können sie jetzt mit wenigen Klicks generiert werden.

Weiterlesen...