Monteure würden Autoglide 5 kaufen!

Monteure würden Autoglide 5 kaufen!

Christian Strauch | 27. Oktober 2022

Autoglide 5: Die ultimative Alternative zur Stromschiene für Regalbediengeräte, Querverfahrwagen und andere gerade Verfahrwege, wo sonst nur Schleifleitungen eingesetzt werden. Tja, warum würden Monteure Autoglide 5 kaufen? Antwort: Weil es weniger Arbeit ist. Dazu noch kinderleicht und nicht besonders anstrengend! Da bleibt mehr Zeit für wichtigere Dinge auf der Baustelle! Anstatt mühselig und zeitaufwendig die […]

Weiterlesen...

SEW-Eurodrive Movilink®DDI

Christian Strauch | 17. Juni 2022

Sie haben bestimmt schon davon gehört. Die neue Antriebsgeneration von SEW-Eurodrive: Movilink® DDI. Das sind Antriebsmotoren mit einer digitalen Datenschnittstelle. Die Zuleitung ist eine Hybridleitung mit einem Koax Element. Bis hierher alles super! Aber natürlich möchte man die Motorengeneration auch in RBG’s haben oder Querverfahrwagen oder anderen beweglichen Maschinen und dafür benötigt man eine entsprechende […]

Weiterlesen...

Autoglide 5 hält länger als man glaubt…

Christian Strauch | 16. Mai 2022

Ich dachte eigentlich, ich hätte mittlerweile alles erzählt was man so über die Autoglide 5 erzählen kann, aber ….weit gefehlt. Die Autoglide 5 hat noch einen sehr positiven Nebeneffekt im Vergleich zu der Basiskette: Als da wäre: Durch die speziellen Öffnungsstege der Autoglide 5 sind die Auflageflächen oder Gleitflächen grösser geworden. Grössere Gleitflächen bedeutet auch […]

Weiterlesen...

Autoglide 5: Kinderleicht und schnell montiert!

Christian Strauch | 18. März 2022

Unsere neue Autoglide 5 Energiekette für horizontale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte, Miniloads, Querverfahrwagen und sogar Hallenkrane hat so einige Vorteile gegenüber der klassischen Schleifleitung. Eine der (aus unserer Sicht) wichtigsten Vorteile ist die kinderleichte und wirklich sehr schnelle Montage der Autoglide 5: Wir haben es gemessen: Mit ein bisschen Übung schafft man es längenunabhängig in […]

Weiterlesen...

Schnell, schnell, schnell…Merkmale der AG 5

Christian Strauch | 2. März 2022

Eine Autoglide-Energiekette, die ohne Führungsrinne auskommt, gibt es bei igus schon seit ca. 20 Jahren. Das Prinzip der Öffnungsstege, die konstruiert sind wie „Kämme“ sodass das Obertrum auf dem Untertrum gleiten kann und dabei seitlich fixiert ist, gibt es schon lange. Der entscheidende Unterschied zwischen Autoglide 5 und der ersten Autoglide Kette von igus ist […]

Weiterlesen...

Autoglide 5: Kleine Gasse, grosse Wirkung!

Christian Strauch | 18. Februar 2022

Warum ist die Autoglide 5 gerade für kurze mit mittlere Gassen so interessant? Dafür muss ich jetzt ein bisschen rechnen: Beispiel: Verfahrweg 50 Meter mit Stromschiene und im Vergleich 50 Meter mit Augoglide 5: Stromschiene: Was wird benötigt? Die Stromschiene selber:                           ca. 50 Euro/Meter = 2500 Euro! Optische Datenübertragung:                     ca. 700 Euro Stromabnehmer:                                        ca. 300 Euro […]

Weiterlesen...

Schleifleitung Retrofit mit Autoglide 5

Christian Strauch | 26. Januar 2022

Regalbediengeräte sind nicht selten mehr als 20 Jahre im Einsatz. In der Zwischenzeit werden die Geräte,- wie alle Maschinen auch-, regelmäßig in einem mehr oder weniger festen Zyklus gewartet, überprüft, repariert, gesäubert und dann kommt noch das eine oder andere elektrische oder mechanische Retrofit dazu. Ein wichtiger Bestandteil des Regalbediengerätes ist die Schleifleitung in der […]

Weiterlesen...

Autoglide 5 Update

Christian Strauch | 10. November 2021

Autoglide 5, die Energiekette für lange Wege die komplett ohne Führungsrinne auskommt. Vorgestellt habe ich diese besondere Energiekette vor ca. 18 Monaten. In der Zwischenzeit ist so Einiges passiert. Natürlich haben wir die Kette weiterentwickelt: 1. Es sind neue Größen dazu gekommen. Neben der Serie 2400.07 mit dem jeweiligen Radius wurde diese Type mit der […]

Weiterlesen...

Energiekette oder Stromschiene

Christian Strauch | 30. September 2021

Es gibt 2 grobe Ansätze für die vertikale Energieführung an Regalbediengeräten oder Hebern (Shuttle): >Energiekette oder die Schleifleitung. < Beide Systeme werden von führenden Herstellern dieser Anlagen unterschiedlich bewertet. Sehr oft sind es technische Gründe, die für die Energiekette sprechen. Manchmal ist es der Preis, der über das eine oder andere System entscheidet.Igus ist bestrebt […]

Weiterlesen...

Autoglide 5,….für noch längere Verfahrwege!

Christian Strauch | 18. März 2021

Vor ca. einem Jahr haben wir die Autoglide 5 vorgestellt. Die auf der Basis unserer Energiekettentype „2400“ spezielle Autoglide 5 kommt anders als Ihre „Mutter“ auf langen Wegen ganz ohne Führungsrinne aus und das selbst bei höchster Dynamik und Verfahrwegen bis 80 Meter. Siehe auch ältere Blogs! Das Rätsel hinter diesem sehr innovativen Produkt ist […]

Weiterlesen...