ASI Busleitungen und Weihnachtsbeleuchtung

Max Herrmann | 20. Dezember 2021

Über Busleitungen haben wir bereits in einem anderen Beitrag berichtet. Heute möchten wir uns speziell dem Thema ASI Busleitung widmen und zeigen, was ASI Busleitungen mit Weihnachtsbeleuchtung gemeinsam haben.

Was ist ASI Bus?

ASI steht für Aktor Sensor Interface. Interface wiederum steht hier für eine Art Koppelstelle bzw. Schnittstelle. Das Interface dient zum Anschluss von Sensoren und Aktoren in einem Feldbus.

Das AS-Interface ersetzt die klassische Parallelverdrahtung und spart somit einen hohen Installationsaufwand. Die Aktoren und Sensoren -auch Slaves genannt- kommunizieren mit einem binären Signal zu dem sogenannten Master, wo die Daten gelesen und verarbeitet werden.

Zur Übertragung dieser Signale werden die sogenannten ASI-BUS Leitungen verwendet. Diese bestehen aus 2 ungeschirmten Adern. Über die Leitung kann auch eine Versorgungsspannung der Bauteile von bis zu 24V übertragen werden.

Was ist das besondere an einer ASI Bus Leitung?

Das besondere an der Leitung ist die Form. Es handelt sich um eine verpolungssichere Flachleitung. Auch die Anschlüsse haben diese Form, somit ist ein falsches Anschließen unmöglich.

Die Aktoren und Sensoren verfügen darüber hinaus über sogenannte Durchdringungstechnik. Das bedeutet, man legt die Leitung in die Aufnahme ein und muss diese vorher nicht abschneiden und auf eine Klemme setzten. Auch ein konfektionierter Stecker wird hier nicht benötigt. Beim Schließen der Leitungsaufnahme durchdringen spitze Kontakte den Mantel und die Isolierung und greifen somit die elektrischen Signale von den Adern ab.

ASI Busleitungen bei igus

Wir bei igus verfügen über 2 verschiedene ASI Busleitungen. Die CF898.082 und CF898.083. Die Leitungen sind speziell für den Einsatz in der Energiekette geeignet und wurden ausgiebig in unserem Testlabor getestet. Wie bei allen anderen Leitungen auch geben wir 36 Monate Garantie. Beide Leitungen sind zudem UL verified zertifiziert.

Unsere ASI Busleitungen verfügen über einen iguPUR Außenmantel und sind damit ölbeständig. Dadurch werden sie häufig in Werkzeugmaschinen eingesetzt.

ASI Bus und Weihnachtsbeleuchtung

Was hat das alles nun mit der Weihnachtsbeleuchtung zu tun?

Besonders Beleuchtungskonzepte, bei denen nicht moderne LED Technologien zum Einsatz kommen, verfügen über dieselbe Durchdringungstechnik wie bei einer ASI Bus Leitung. Hier verwendet man ebenfalls 2- adrige Flachleitungen. Die Fassungen der Lampen verfügen über sogenannte Durchdringungskontakte. So lassen sich ganz modular Beleuchtungen aufbauen.

Diese finden wir zur Weihnachtszeit in den Städten und auf den Weihnachtsmärkten.

Haben Sie Fragen zum Thema? Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sprechen Sie uns gerne an.

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

ASI Bus chainflex Leitungen

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema