Analoger und digitaler Instandhalter mit smart plastics
Richard Habering | 11. März 2021
Die kleinen und großen Sorgen der Instandhaltung
Der Instandhalter befasst sich in erster Linie damit den Bestand an Dingen am Laufen zu halten. Die Nutzung eines Objekts lässt sich in viele verschiedene Ansätze unterteilen:
- min. + max. Dauer
- Verschleißgrad
- Anzahl der Zyklen
- neues Update oder Version verfügbar
- Personalkapazität
- uvm.
Der Punkt Personalkapazität scheint auf den ersten Blick nicht in diese Reihe zu passen aber in vielen Bereichen der Industrie wird Personal abgebaut. Jedoch muss die Instandhaltung weiterhin gewährleistet sein oder sogar noch besser und zuverlässiger werden. Falls Sie gerade innerlich genickt haben und sich fragen: „Genau aber wie?“
Leider können wir diese Frage nicht für jeden Bereich der Industrie beantworten. Wo igus jedoch sehr genau was sagen kann ist zum Thema Instandhaltung von Energieführungssystemen oder der bewegten Lagertechnik. Wir möchte nicht, dass Sie aufgrund von knappem Personal den Überblick verlieren bieten Ihnen mit smart plastics zwei Wege einen kühleren Kopf zu behalten.
Der analoge Instandhalter mit i.Sense
Der schnelle, einfache aber leider auch eher analoge Ansatz eine e-kette oder auch mehrere Energieführungen zu sichern, ist die Zustandsüberwachung (condition monitoring). In diesem Bereich bietet igus folgende Lösungen an:
- Zug-Schubkraftmessung mit EC.P
- Bruchüberwachung der e-kette durch EC.B
- Zugkraftüberwachung der Leitungen in der e-kette mit CF.P
- Verschleißmessung der verbauten Chainflexleitungen durch CF.Q
Der analoge Aspekt bei diesen 4 Möglichkeiten kommt hauptsächlich daher, dass es sich um Lösungen mit Öffnerkontakt handelt. Die Instandhaltung definiert sich hier über das Vermeiden von Folge- oder Totalschäden im Falle einer Fehlfunktion der e-kette. Gerade weil es einfachste Technik ist, ist auch die Rechnung sehr einfach. Die vier oben genannten Systeme übernehmen die Rolle des analogen Instandhalters im Notfall. Mit dem kleinen Unterschied, dass die Systeme den Notausknopf immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit drücken.
Der digitale Instandhalter mit i.Cee
Beim digitalen Instandhalter von igus, dem i.Cee System sind wir im Bereich der vorausschauenden Wartung. Hier kann der von Personalknappheit gebeutelte Instandhalter die richtigen Register ziehen. Denn wo bei der Zustandsüberwachung nur reagiert wurde als der Notfall eintrat, wird mit i.Cee eine flexible, individuelle und zielgerichtete Instandhaltung möglich. Dieses System berechnet nicht nur die Lebensdauer anhand der wirklichen Nutzung sondern ersetzt auch das analoge Wartungsbuch. Das Blättern im Wartungsbuch oder wenn man gut organisiert war das Pflegen von Wartungsterminen entfällt komplett. Alle wichtigen Information können lokal oder in der Cloud abgerufen werden und berechnen sich immer an der aktuellen Nutzung der Energieführung. Keine zu späte oder verfrühte Wartung, wo noch kein Verschleiß vorliegt.
So kann ein individuelles Dashboard aussehen.

Jetzt haben Sie die Wahl ob Sie eher der analoge oder der digitale Instandhalter sind.