Was bedeutet Predictive Maintenance für Gleitlager?

Lars Butenschön | 15. April 2020

Das Thema Vorausschauende Wartung verbinde ich mit einer Erinnerung: Vor knapp zwei Jahren hat meine Frau mir ein tolles Geschenk zum Geburtstag gemacht. Eine Mitfahrt auf einem Maishäcksler. Sie hat mich schon Wochen vorher beim Spielen des neuesten „Landwirtschafts-Simulators“ beobachtet und wollte mir eine Freude machen. Das Geschenk traf natürlich auf Begeisterung. Von Berufswegen ohnehin […]

Weiterlesen...

Mit welchen Wellen funktionieren Kunststoffgleitlager am besten?

Jan Michels | 15. April 2020

In der Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden viele verschiedene Wellenmaterialien eingesetzt: Geht es um eine günstige Variante, sind Stahlwellen interessant. Ist ein geringes Gewicht wichtig, kommen Aluminiumwellen zum Einsatz. Findet die Anwendung in einer feuchten Umgebung statt oder es wird aggressiv mit Chemikalien gereinigt, dann ist die Korrosionsbeständigkeit der Welle wichtig. Hier ist Edelstahl eine […]

Weiterlesen...

Energieketten aus Kunststoff wehren 850°C heiße Späne in Werkzeugmaschinen ab

Lukas Czaja | 14. April 2020

Werkzeugmaschinen sind aus der Industrie nicht mehr weg zu denken. Dank dieser werden metallische Werkstücke in höchster Präzision hergestellt, die z.B. in der Automobilbranche oder in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen. In allen Werkzeugmaschinen wird die gewünschte Kontur durch das Zusammenwirken von Werkzeug und Werkstück erreicht. Abhängig von der Technologie rotiert entweder das […]

Weiterlesen...

Sichere Steuerflaschenführung am Hallenkran

Jens Göbel | 14. April 2020

Um das Hubwerk am Hallenkran zu steuern bedarf es einer Handsteuerung, auch Steuerflasche genannt. Sie lässt sich unabhängig vom Hubwerk entlang des Kranträgers bewegen. Dadurch soll verhindert werden das man sich beim Bedienen des Hallenkranes unterhalb oder in direkter Nähe zur aufgenommenen Last aufhält. Mit dem System guidefast control gibt es auch für solche Anwendungen eine geeignete Energiekettenlösung. Das guidefast control System wird dabei direkt am Kranträger montiert und stellt eine sichere Führung der Steuerleitung sicher.

Weiterlesen...

Was ist CC-Link?

Nils Jäger | 14. April 2020

Diese Abkürzung steht für Control and Communications Link. Es ist ein 1996 von Mitsubishi entwickeltes Feldbus System. Hauptsächlich genutzt wird dieses Bussystem von Automatisierungssystemen aus Asien. Aufgrund großer Kundennachfrage hat man CC-Link 1999 als offenes Netzwerk auf den Markt gebracht. So konnten auch Drittanbieter hierzu Schnittstellen entwickeln. Zudem wurde eine eigene Nutzerorganisation, die CC-Link Partner […]

Weiterlesen...