Können auch Steuerleitungen als ASi Busleitungen eingesetzt werden?

igu-blog-adm | 2. Juli 2020

Ich werde immer mal wieder gefragt, warum ASi Busleitungen speziell geformt sind und ob man auch eine runde 2×1,5mm² Steuerleitung nehmen kann. Daher lohnt es sich das Thema AS-i Bus mal näher zu beleuchten. Wo wird die ASi Busleitung eingesetzt? Es ist wichtig zu wissen, wo dieses Bussystem eingesetzt wird und weshalb es entwickelt wurde. […]

Weiterlesen...

Was ist iglidur? – Und was kann es besser als POM?

Lars Butenschön | 1. Juli 2020

vor einiger Zeit bin ich im Netz auf diesen Blogbeitrag gestoßen, der nun endlich mit dem „Mysterium“ iglidur® aufräumen will; Was ist iglidur und warum sind Kunden bereit scheinbar ein Vermögen für Gleitlager aus diesem Werkstoff auszugeben. Gleich vorweg: Ich will Sie, lieber Leser, nicht mit einer Rechtfertigungsschrift oder einer einem Pamphlet zur Ehrenrettung des […]

Weiterlesen...

Energieketten im Arbeitsraum

mkogelmann | 30. Juni 2020

Energieketten im Arbeitsraum Was früher normal war, Energieketten im Arbeitsraum, wird heute weitestgehend vermieden. Manche Anwendungen lassen sich jedoch nicht anders lösen. Heiße oder scharfkantige Späne können schnell eine Energiezuführung in Ihrer Funktion beeinträchtigen. Sei es, dass die Späne die Leitungen beschädigen oder Spänenester Beweglichkeit der e-kette minimieren. Um dies zu vermeiden setzt man statt […]

Weiterlesen...

igus Filament im Ultimaker 3D-Drucker

iglidur Filamente für verschleißfesten 3D-Druck im Ultimaker-Podcast

igu-blog-adm | 29. Juni 2020

Mit dem Talking Additive Podcast bietet der 3D-Drucker-Hersteller Ultimaker eine Bühne für innovative Anbieter von 3D-Druck-Lösungen für die Industrie an. In der aktuellen Folge spricht Moderator Matt Griffin mit unserem Kollegen und 3D-Druck Spezialisten Niklas Eutebach über die Besonderheiten des selbstschmierenden iglidur tribofilament und darüber, wie 3D-gedruckte bewegliche Funktionsteile mit diesen Materialien um bis zu […]

Weiterlesen...

Wieso wissen viele nicht, dass igus auch Leitungen verkauft?

Jan Arnoldy | 29. Juni 2020

„Sie haben auch Leitungen?“ Wie oft ich diesen Satz bereits gehört habe. Viele Kunden reagieren immer noch verwundert, wenn Sie hören, dass igus neben Energieketten auch Leitungen im Sortiment hat. Aus diesem Grund möchte ich in diesem Beitrag einen Einblick in die Entstehung und Geschichte der chainflex Leitungen geben. Warum produziert ein Kunststoffunternehmen Leitungen? Als […]

Weiterlesen...