| EIA/TIA-568-A und EIA/TIA-568-B sind Standards für die Kontaktierung achtpoliger Ethernet RJ-45 Steckstellen. Funktional gibt es hier keine Unterschiede und der einzige Unterschied ist die Vertauschung der Adernpaare 2 und 3 (orange/weiß & grün/weiß). Wichtig ist hier nur die konsequente Einhaltung der Kontaktierung. In Europa ist die Kontaktierung nach A weit verbreitet, da die Farbbelegung mit dem Code der typischen Telekommunikationsleitungen übereinstimmt! In den USA ist historisch bedingt B weiter verbreitet! |
Was bedeutet das Auflegen einer Ethernet Leitung nach TIA568-A oder -B und wo liegen die Unterschiede?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!