Gleitlager für Fahrradpedale – Vorteile von Kunststoff
igu-blog-adm | 24. April 2020

Das Fahrrad erfreut sich als Fortbewegungsmittel immer größerer Beliebtheit. Dabei ist es egal, ob als Lifestyle-Produkt oder als reine Rennmaschine, die Qualitätsansprüche an jede Komponente sind groß. Viele technische Komponenten haben hierauf einen großen Einfluss. Neben Dämpfern und Schaltungs- oder Bremskomponenten kommt auch Fahrradpedalen eine große Bedeutung zu. Über deren Beitrag zur Qualität und Haptik entscheiden dabei deren Bestandteile. Welchen Einfluss hier die Wahl der Gleitlager für Fahrradpedale hat, will ich hier einmal herausstellen.
Nach einer längeren Fahrt können schon falsch gewählte Pedale zu Schmerzen und Krämpfen in den Füßen führen. So bedeuten zum Beispiel zu schwergängige Lager einen deutlich höheren Kraft- und Energieaufwand, was zu vorzeitiger Ermüdung und langsamerer Fahrt führt. Einen weitere Aspekt bilden außerdem die Wartung und das damit verbundene Schmieren der Lagerstellen. So wollen die wenigsten Biker regelmäßig die Gleitlager austauschen oder nachschmieren lassen. Gleichzeitig mag aber auch niemand knarzende und schwergängige Gleitlager.
Im Radsport hingegen ist die Gewichtsreduzierung von großer Bedeutung. Um eine bessere Performance zu erreichen zählt hier jedes Gramm. Kunststoff-Gleitlager von igus sind bis zu 7-mal leichter als vergleichbare Metalllager und helfen somit, bessere Ergebnisse im Radsport zu erzielen.
Aus den oben genannten Gründen wird im Fahrradbereich nach alternativen Lagerwerkstoffen gesucht. Wir entwickeln dazu in Köln im größten Testlabor der Branche Kunststoffe, um eine möglichst lange Lebensdauer bei geringstem Verschleiß und Reibung anzubieten. Basierend auf 15.000 Verschleißversuchen pro Jahr sammeln wir Daten und Erkenntnisse, die anschließend in ein einzigartiges System einfließen. Mit dem iglidur® Expertensystem sind unsere Kunden in der Lage, mit wenigen Clicks die Lebensdauer verschiedener Gleitlager zu vergleichen und somit das optimale Lager für ihre Anwendung auszuwählen.
Besonders Kunststoffgleitlager aus iglidur® J eignen sich sehr gut für den Einsatz in der Pedalerie eines Fahrrads und werden deshalb bereits erfolgreich bei namhaften Pedal-Herstellern eingesetzt.
Die folgende Abbildung zeigt den Einsatzbereich der Kunststofflager:

Die Vorteile von Kunststoff-Gleitlagern für Fahrradpedale liegen somit auf der Hand:
- Ein um Faktor 7 reduziertes Gewicht gegenüber Metall-Lagern
- längere Lebensdauer durch Schmutz-Unempfindlichkeit und Korrosionsbeständigkeit
- geringere Reibwerte
- Geringere Wartungsintervalle durch integrierte Festschmierstoffe
- Kostenersparnisse durch die Möglichkeit mittels Lebensdauerberechnung den Werkstoff mit bestmöglichem Preis-Leistungsverhältnis zu wählen
Erfahre mehr über Gleitlager in der Fahrradtechnik
Auf unserer Website zum Thema Fahrradtechnik haben wir dazu viele hilfreiche Informationen und Anwenderstories gesammelt. Gerne bin ich auch persönlich behilflich und prüfe mit dir gemeinsam deine Anwendung auf Einspar- und technische Verbesserungspotenziale.
Sprich mich gerne an:
Christopher Höller
Industry Manager Bicycles
Fon: +49(0)2203 9649-9810
E-Mail schreiben

Günter Heidemeyer
Hallo Herr Muzicenko,
ich bin auf der Suche nach einer Fahrradbedale welche sich für längere Fahrradtouren von bis zu 1000 km eignet sehr leicht ist und wenig Reibung besitzt. Können Sie eine Pedale empfehlen?
VG Günter Heidemeyer
William Thielicke
Beim Bergauffahren mit E-Mountainbikes bleibt man gerne mal mit den Pedalen an Felsen hängen. Da herrschen extreme Kräfte, und meine neuen Marken-Pedale knarzen nach kurzer Zeit bereits. Reibwerte und Gewicht sind aus meiner Sicht für diese Anwendung nicht ausschlaggebend, aber es wäre toll wenn ein Lager länger halten würde. Kann Igus an dieser Stelle mit Gleitlagern Besserung bringen?
Alexander Muzicenko
Hallo Herr Thielicke,
vielen Dank für Ihr Kommentar.
Die Kräfte sind enorm - in der Tat. Für das Knarzen können viele Faktoren bzw. Komponenten verantwortlich sein.
Nicht nur extreme Kräfte spielen bei der Lebensdauer eine wichtige Rolle, sondern z.B. die fehlende Schmierung der metalischen Lager, Schmutzbelastung oder Korrosion.
Igus Kunststoffgleitlager erhöhen die Lebensdauer indem sie keine Schmierung bedürfen, resistent gegen Schmutz und Feuchtigkeit sind, und den hohen Kantenlasten standhalten können.
Gerne können wir das Thema persönlich vertiefen, bitte zögern Sie nicht mich unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten zu kontaktieren.
Viele Grüße aus Köln
Alexander Muzicenko