Testergebnis

Bolzen und Lager für Baumaschinen im Test: Hardox® und iglidur®

Lars Butenschön | 25. März 2022

Die Marke HARDOX® wearplate ist in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen häufig dort zu finden, wo Oberflächen aus Stahl stärksten Beanspruchungen widerstehen müssen. Von der Ladefläche von Kipplastern bis zur Schaufel von Radladern schützt HARDOX® wearplate zuverlässig vor Verschleiß. Aus diesem Grund sind Wellen und Bolzen aus HARDOX® naheliegende Gegenlaufpartner für iglidur® Gleitlager, die ihre wartungsfreie Trockenlaufeigenschaft […]

Weiterlesen...

Konnektivität in der Praxis: i.Cee Anbindung an eine SIMATIC S7 Maschinensteuerung von Siemens

Richard Habering | 25. März 2022

Sie überwachen den Abrieb, messen die Zug-/Schubkraft und geben Auskunft über eine drohende Überlast: Die smart plastics Sensoren von igus. Doch wie kommt der Instandhalter an konkrete Aussagen über den Zustand seiner Anlage? Die Lösung dafür ist das i.Cee:local. Das intelligente Modul bündelt die Daten aller eingesetzten smart plastics Systeme und bereitet sie für den Instandhalter auf. Auch wenn das i.Cee Modul mit seiner Mulit-Konnektivität besticht, ist der direkte Kommunikationsweg zur Maschinensteuerung oft der wichtigste. Deswegen wollen wir uns heute am Beispiel einer Siemens SPS den konkreten Web der Abindung anschauen.

Weiterlesen...

Wie igus® innovativ auf Herausforderungen der modernen Fertigung reagiert

Stefan Wehrmann | 23. März 2022

Wir schreiben das Jahr 1989: Die Berliner Mauer fällt, der Fernsehsatellit Astra 1A nimmt Betrieb auf, Voyager 2 liefert Bilder vom Neptun und die erste igus® chainflex® Leitung kommt auf den Markt. Wir wollen uns trotz der anderen, wichtigen Ereignisse auf letzteres konzentrieren.Denn auch die Welt der Produktion befindet sich im stetigen Wandel. Wie igus […]

Weiterlesen...

Können igus-Polymere im Weltraum bestehen?

Florian Schiller | 18. März 2022

Das Weltall ist seit jeher ein faszinierendes Ort, den die Menschheit seit vielen Jahren erforscht. Alle Maschinen und Materialien, die „dort oben“ zum Einsatz kommen, haben mit extremen Bedingungen zu kämpfen. Neben extremen Temperaturschwankungen, unfassbaren Entfernungen und kosmischer Strahlung herrscht im Weltraum außerdem ein Vakuum. Zwei wichtige Herausforderungen werden in diesem Blog besprochen: Vakuum Die […]

Weiterlesen...

Autoglide 5: Kinderleicht und schnell montiert!

Christian Strauch | 18. März 2022

Unsere neue Autoglide 5 Energiekette für horizontale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte, Miniloads, Querverfahrwagen und sogar Hallenkrane hat so einige Vorteile gegenüber der klassischen Schleifleitung. Eine der (aus unserer Sicht) wichtigsten Vorteile ist die kinderleichte und wirklich sehr schnelle Montage der Autoglide 5: Wir haben es gemessen: Mit ein bisschen Übung schafft man es längenunabhängig in […]

Weiterlesen...

Übersicht Drehbewegungen

Wir drehen bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!

Daniel Klein | 18. März 2022

Aber wie weit darf es denn für Sie sein?Im heutigen Blog möchten wir uns dem Thema Dreh-Energieführung widmen. Typische Industriezweige und Anwendungen sind Handling-Maschinen, Roboter & Verpackungsmaschinen. Der große Unterschied bei der Bestimmung der Energiekettenlänge im Vergleich zur linearen Bewegung liegt im Verfahrweg. Bei linearen Bewegungen geht es in der Regel um einen Verfahrweg von […]

Weiterlesen...

Gleitlagersortiment

Gleitlager – Vorteile und Nachteile im Überblick

Lars Butenschön | 18. März 2022

Sie stehen vor der Entscheidung ein Gleitlager einzusetzen, sind aber nicht sicher ob dies wirklich die bessere Wahl gegenüber Wälzlagern ist? Warum nicht lieber doch alles sein lassen und einfach ganz auf eine Lagerung verzichten? Dieser Post soll Ihnen bei dieser Entscheidung helfen und zusätzlich einen Ausblick darauf geben, welche Fragen sich an diese Entscheidung […]

Weiterlesen...

readycable Fabrik Vielfalt

Was steckt hinter der industriellen Konfektionierung?

Marius Glaue | 11. März 2022

Ab wann spricht man von einer industriellen Konfektionierung? Ursprünglich stammt der Begriff der Konfektionierung aus der Welt der Textilien. Bei dem Wort Konfektionsgröße wird der Ursprung eindeutig. Laut Wikipedia handelt es sich bei der Konfektionierung um jegliche Art von Aufteilung in der Produktion und Technik. Dies umfasst die Längeneinteilung oder Festlegung anwendungsspezifischer Endstücke und Abmessungen. Bezieht man diese Definition auf […]

Weiterlesen...

Wer hat schon gerne fettige Finger?

Stefan Niermann | 11. März 2022

Man kennt das vielleicht von den eigenen Kindern. Schnell ein paar Pommes gegessen und dann die Fettfinger am T-Shirt abwischen. Keiner hat gerne fettige Finger – keiner hat gerne Fettflecken auf der Kleidung. Arbeitet man mit Maschinenelementen wie Kugellagern, Getrieben oder Linearführungen lassen sich diese Verschmutzungen kaum vermeiden, oder? Fakt ist, das sämtliche Bewegungen von […]

Weiterlesen...

So schützen Sie Bolzen vor Verschleiß und Korrosion

Lars Butenschön | 10. März 2022

Und schon wieder knackt, quietscht und knirscht die Arbeitsbühne beim Betätigen der Hydraulik. Kommt es während des Betriebs zur Geräuschentwicklung oder blockiert das Gerät sogar, ist es oft schon zu spät. Wenn man (oder der herbei bestellte Servicetechniker) dann die Lagerstelle ausfindig gemacht und demontiert hat, blitzt und strahlt es einen häufig schon an. Na […]

Weiterlesen...