Wo werden Leitungen eingesetzt?
chainflex Leitungen in großen Höhen

Sascha Mais | 18. Juni 2020

Die Liste an Einsatzgebieten von chainflex Leitungen und Anwendungen ist lang. Deshalb ist es schwer in Kürze zu sagen, wo Leitungen eingesetzt werden. Das liegt mitunter an den vielen unterschiedlichen Industriezweigen, die igus mit seinem großen Sortiment beliefert. Es ist für uns immer wieder spannend zu sehen, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen. chainflex Leitungen […]

Weiterlesen...

Die Energiekette in der Gasse Teil 6

Christian Strauch | 16. Juni 2020

Autoglide 5: Alles möglich, oder was? Wie in den letzten Teilen ausgiebig beschrieben ist die Autglide 5 in vielen Belangen wesentlich besser als eine Stromschiene. Um nur ein paar Vorteile in Erinnerung zu bringen: -Extrem schnelle Montage: In der Regel längen-unabhängig unter einer Stunde! -Man spart viel Zeit: Ergo: Time is cash, time is money! […]

Weiterlesen...

Gleitlager mit Formeln

Flächenpressung und Druckfestigkeit – einfach erklärt

Lars Butenschön | 10. Juni 2020

Nicht nur im Gleitlager-Bereich, auch in anderen Feldern des Maschinenbaus stößt man auf diese Angaben. Von der maximalen Druckfestigkeit bis zur maximal empfohlenen Flächenpressung. In technischen Unterlagen und Dokumentationen werden sie häufig nach Normen getestet und in Marketing-Gewerken als „extrem hoch“ beworben. Mal scheint die Flächenpressung der wichtigste Wert bei der Auslegung eines Gleitlagers zu […]

Weiterlesen...

Wir testen Leitungen auch exklusiv – weil es allen hilft

igu-blog-adm | 10. Juni 2020

Viele Jahre Erfahrung liegen mittlerweile hinter uns. Diese haben unter anderem gezeigt, dass es wichtig ist, Leitungen auch exklusiv zu testen. Das hilft nicht nur den Kunden, sondern auch uns. Individuelle Kundenanwendungen im Test Neben unseren eigenen Anforderungen an die Haltbarkeit der Leitungen haben Anwender oft ihre ganz speziellen Vorstellungen und Wünsche. Leitungen müssen ganz […]

Weiterlesen...

ESD Arbeitsplatz

Elektrostatische Entladungen verhindern Kapitel 2: ESD Schutz für den Arbeitsplatz

igu-blog-adm | 5. Juni 2020

Wer mit sensibler Elektronik wie z.B. Computerchips oder empfindlichen Laborgeräten arbeitet, muss Maßnahmen ergreifen, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Bodenbeläge aus Kunstfasern und sonstige Gegenstände am Arbeitsplatz, die aus synthetischen Materialien bestehen, sind durch die Reibung eine häufige Ursache für die elektrostatische Entladung. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit im Raum ist, umso stärker wirkt sich dann […]

Weiterlesen...

Präzise Lagerstellen aus Kunststoff in der Medizintechnik

Ulf Hottung | 5. Juni 2020

„Geht nicht!“ sagen viele Konstrukteure und liegen damit nicht generell falsch, aber auch nicht immer richtig, besonders was Lagerstellen in der Medizintechnik angeht. Richtig ist: Kunststoff-Gleitlager, oder generell Lagerstellen in Kunststoff, sind verschiedenen Faktoren unterworfen, die Einfluss auf eine zu bevorzugende Lagerluft haben. Einfluss auf die Präzision Richtig ist: Kunststoff-Gleitlager, oder generell Lagerstellen in Kunststoff, […]

Weiterlesen...

Kunststoffgleitlager in gefederten Sattelstützen

igu-blog-adm | 5. Juni 2020

Die Sattelstütze ist ein wichtiger Bestandteil eines Fahrrads, besonders wenn es um den Komfort geht. Nicht alle Wege sind eben und jeder Stoß wird an den Fahrer weitergegeben. Der Sattel allein kann nicht alle Stöße auffangen. Die ungefederten Belastungen können schwerwiegende Folgen für beispielsweise den Rücken haben. Im Wesentlichen geht es um mehr Komfort und […]

Weiterlesen...

Kunststoffgleitlager in verstellbaren Sattelstützen

igu-blog-adm | 5. Juni 2020

Die verstellbare Sattelstütze ist eine weitere Variante der Sattelstützen und wird auch als Dropper Post oder Vario bezeichnet. Diese Art wird überwiegend im Mountainbike Bereich eingesetzt und hat den Vorteil der Höhenverstellung, welche über Remote-Hebel betätigt werden kann. Bei Downhill Fahrten kann die Stütze abgesenkt und bei Uphill- oder normaler Fahrt hochgefahren werden. Welche Vorteile […]

Weiterlesen...

Maskenautomaten – Kosten sparen mit dem richtigen Roboter

igu-blog-adm | 5. Juni 2020

Die Schutzmasken sind aufgrund der aktuellen Situation mit dem Virus Covid19 unser alltäglicher Begleiter, ob im Supermarkt oder beim Arztbesuch. Ob selbstgenähte oder produzierte Masken, fast jeder hat mindestens eine Maske für seinen eigenen Bedarf. Doch was tun, wenn man die Maske vergessen hat und dennoch einkaufen muss? Es werden immer mehr Automaten vor Geschäften […]

Weiterlesen...

Wie wähle ich die richtige Steuerleitung aus?

Stefan Wehrmann | 5. Juni 2020

In meinen Produktschulungen für neue Mitarbeiter im Verkauf vermittle ich traditionell viel Theorie. Diese reicht von Grundlagen der Elektrotechnik über Leitungsfertigung bis hin zu Leitungswerkstoffen. Wenn ich die verschiedene Leitungsarten, deren Verwendungszweck und Eigenschaften erläutere, habe ich dabei ein sehr wichtiges Augenmerk: Die Praxis. Ich vermittle meinen Schülern die wichtigsten Kniffe und Fragen, um sich […]

Weiterlesen...